Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84519members
353747posts

Wiser, la solution pour une maison connectée, durable et intelligente

Schneider Electric Wiser Forum

Connect with Wiser Smart Home solution experts in the Schneider Electric Wiser forum. Discuss tips on features, updates, installation, and how to get the most out of your Wiser products.

Alfred_SE
Lt. Commander Lt. Commander
Lt. Commander

Wiser, la solution pour une maison connectée, durable et intelligente

Gérez votre logement de manière personnalisée pour gagner en confort et en efficacité énergétique !

 

Wiser : solution domotique pour la maison de demain

Avec le contexte environnemental, social et sanitaire actuel, l'habitat est au cœur des préoccupations présentes et futures. La maison est un endroit que l'on souhaite confortable, à son goût, vertueux et responsable ; un véritable lieu de partage, de retrouvailles, de repos. Un cocon où l'on se sent bien.

Connecter sa maison devient la solution pour répondre à ces problématiques. Wiser contribue à créer des foyers plus confortables et intelligents, au plus près des besoins de chacun. Connectez votre chauffage, vos éclairages et/ou vos volets roulants et entrez dans l'ère de la maison connectée.

Les bénéfices de la maison connectée Wiser:

1) Confort

 

Avec Wiser, personnalisez votre quotidien grâce au pilotage pièce par pièce pour un maximum de confort

  • Mode confort: permet d'atteindre la température souhaitée exactement a l'heure demandée dans chaque pièce de la maison  
  • Boost: augmente rapidement la température d'une pièce d'un simple clic pour un confort immédiat 

 

2) Efficacité énergétique 


Au plus proche de vos besoins énergétiques 
    

  • Mode Eco: apprend de l'isolation, de la météo et de l'environnement extérieur de la maison pour optimiser la température dans chaque pièce de façon intelligente
  • Mode absence: met automatiquement la maison sur "OFF" pour éviter de consommer de l'anergie inutilement lorsque personne n'est a la maison 
  • Mode Astro: automatise les lumières et les volets pout tirer le meilleure parti de la trajectoire naturel du soleil 

Quelques liens: Télécharger Wiser Home sur IOS , Télécharger Wiser Home sur Android 

Alfred Francis
Tags (1)
2 Replies 2
Esperanto
Lieutenant JG
Lieutenant JG

Re: Wiser, la solution pour une maison connectée, durable et intelligente

Super intéressant, merci pour ces informations.

Tags (1)
lgo44
Cadet
0 Likes
0
201

Re: Wiser, la solution pour une maison connectée, durable et intelligente

Une vraie bonne solution.

Integration possible a cote d'autres solutions tierces dans une plateforme Open Source  Home Assistant:

https://community.home-assistant.io/t/drayton-wiser-home-assistant-integration/80965

 

 

Tags (1)