ATV312 Solar 제품군의 단종을 알려드립니다.
2022년 12월 판매 중단되는 ATV312 Solar는, 2023년 새로이 출시 예정인 ATV320 Solar 시리즈로 대체 됩니다.
신규 ATV320 Solar 제품들은, 기존 ATV312 Solar 제품의 핵심 기능을 유지 하며,
- 물 공급 부족에 따른, 저부하 제어를 통한 펌부 보호
- 지속적인 Run-Stop-Restart 모드 관리
- 진단 및 자가보호 기능
아래와 같은 새로운 기능이 추가 될 계획입니다.
- 더 낮은 전압에서 구동을 위한, DC 전압 범위 확장
- 최적화된 규제 알고리즘
- 자동 조정된 파라메터(일부)를 사용한 설정 간소화
- 펌프 청소(Anti-Jam, 걸림 방지)
- 유량계 없이 유량 추정
- EcoStruxure Solution을 통한 원격 감시
ATV312 Solar 단종 관련 고객 문의 시,
첨부의 End of commercialization 관련 문서 참조 바랍니다.
감사합니다.
정성찬 드림