Restez à jour grâce aux solutions en transformation digitale, cybersécurité, efficacité énergétique et excellence opérationnelle proposées par un écosystème de partenaires et experts.
Search in
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Originally published on Industrie du Futur France by AlainBolyn | September 04, 2023 09:39 AM
L’exposition aux facteurs de risque dans une usine peut entraîner des conséquences néfastes sur la santé et la sécurité des travailleurs. Il est donc important de mesurer cette exposition pour identifier les sources de danger, évaluer les niveaux de risque et mettre en place des mesures de prévention adaptées.
Parmi les facteurs de risque les plus courants dans une usine, on peut citer le froid, le bruit, la vibration, mais aussi les produits chimiques, les rayonnements, les poussières, etc. Ces facteurs peuvent provoquer des maladies professionnelles, des accidents du travail ou des troubles musculo-squelettiques.
L’exposition aux facteurs de risque peut donc avoir des effets à court ou à long terme sur l’organisme. Par exemple, le froid peut provoquer des engelures, des hypothermies ou des gelures. Le bruit peut causer des pertes d’audition, du stress ou des troubles du sommeil. La vibration peut entraîner des troubles musculo-squelettiques, des lésions nerveuses ou des troubles vasculaires.
Pour mesurer l’exposition aux facteurs de risque, il existe des méthodes et des instruments adaptés à chaque situation. Par exemple, pour le froid, on peut utiliser un thermomètre ou un anémomètre. Pour le bruit, on peut utiliser un sonomètre ou un dosimètre. Pour la vibration, on peut utiliser un vibromètre ou un accéléromètre.
Peu importe le moyen, la finalité est bien de déterminer si les valeurs limites d’exposition sont respectées ou non. Ces valeurs sont fixées par la réglementation ou par les recommandations professionnelles. Elles indiquent le niveau maximal d’exposition au-delà duquel il y a un risque pour la santé ou la sécurité.
Si les valeurs limites d’exposition sont dépassées, il faut mettre en place des mesures de prévention pour réduire l’exposition aux facteurs de risque. Ces mesures peuvent être techniques (par exemple, isoler les sources de bruit ou de vibration), organisationnelles (par exemple, limiter la durée d’exposition ou alterner les tâches) ou individuelles (par exemple, porter des équipements de protection individuelle).
Mesurer l’exposition aux facteurs de risque dans votre usine est donc essentiel pour protéger la santé et la sécurité de vos collaborateurs. C’est aussi une obligation légale et une responsabilité partagée entre l’employeur et ses salariés.
La mise en œuvre de moyens permanent d’évaluation permet de respecter la réglementation en vigueur, d’améliorer les conditions de travail et de réduire les coûts liés à l’absentéisme, aux indemnités et aux litiges. Enfin, la mesure de l’exposition aux facteurs de risque contribue à la performance et à la qualité de l’entreprise, en favorisant le bien-être, la motivation et la productivité des salariés !
Pour simplifier et optimiser la gestion quotidienne de ces facteurs de risque et de pénibilité, PeopleForce, solution logicielle qui permet l’affectation du personnel dans les ateliers de production avec plus de simplicité et d’efficacité, sera votre partenaire idéal !
PeopleForce permet réaliser rapidement les plannings du personnel de production en prenant en compte les nombreuses contraintes des ateliers : ouverture des lignes et machines, compétences de chacun, animation de la polyvalence, calendrier du personnel, équités des repos et remplacements, gestion de la pénibilité et prévention des TMS, objectifs de productivité…
Très rapidement, PeopleForce génère gain de temps et efficacité accrue, avec à la clé, une réduction des risques et de la main d’œuvre directe non-nécessaire et une augmentation de la productivité.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
All registered members have full access to the Community and can post comments and start topics.

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.