Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84699members
354075posts

HMIGTO & TM241 & M580 Symbol Link

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Solved
ertugrulnarin
Crewman
Crewman

HMIGTO & TM241 & M580 Symbol Link

Merhaba ;

 

Bir projede Somachine üzerinden programlanmış TM241 ile PES üzerinden proglanmış M580 PLC den bazı verileri Vijeo Designer üzerinden programlanan HMIGTO6310' da izlemek ve kontrol etmek istemekteyim. Projelerde tanımlanan tüm tagleri tek tek tanımlamak yerine Symbol listleri export ederek Vijeo Designer'a linklemek istiyorum. Ancak Somachine'de "Export Symbol to Vijeo-Designer" komutu çalıştırdığımda herhangi bir tepki alamamaktayım. Konuyla ilgili önerilerinizi bekliyorum.

 

 

 

 

Tags (1)

Accepted Solutions
ismailozinan
Lt. Commander Lt. Commander
Lt. Commander

Re: HMIGTO & TM241 & M580 Symbol Link

Merhaba,

HMI da tüm TM241 PLC verilerini  tek tek HMI da olusturmadan erişmek istiyorsanız. SoMachine Network Protokolu ile programınızı yazmıs olmanız gerekmektedir.

   M340 taki verileri tek tek olusturmadan HMI ekranına almak istiyorsanız unity deki "elementray variables" ta tanımlanmıs variable larınızı sağ tıklayıp export file olusturup, sonrasında bu olusturduğunuz export file dosyasını vijeo designer da import etmeniz gerekmektedir.

   Ancak somachine protokolü için PLC programı kullanacağınızdan ötürü iki ayrı işlem yapmanız gerekir.

Bu durumda, variable'i fazla olan PLC yi linkleyerek diğerini ise modbus yada modbus TCP-IP den kullanmanız daha rahat işlem yapmanızı sağlayacaktır.

   İyi çalışmalar dilerim.

See Answer In Context

Tags (1)
3 Replies 3
ismailozinan
Lt. Commander Lt. Commander
Lt. Commander

Re: HMIGTO & TM241 & M580 Symbol Link

Merhaba,

HMI da tüm TM241 PLC verilerini  tek tek HMI da olusturmadan erişmek istiyorsanız. SoMachine Network Protokolu ile programınızı yazmıs olmanız gerekmektedir.

   M340 taki verileri tek tek olusturmadan HMI ekranına almak istiyorsanız unity deki "elementray variables" ta tanımlanmıs variable larınızı sağ tıklayıp export file olusturup, sonrasında bu olusturduğunuz export file dosyasını vijeo designer da import etmeniz gerekmektedir.

   Ancak somachine protokolü için PLC programı kullanacağınızdan ötürü iki ayrı işlem yapmanız gerekir.

Bu durumda, variable'i fazla olan PLC yi linkleyerek diğerini ise modbus yada modbus TCP-IP den kullanmanız daha rahat işlem yapmanızı sağlayacaktır.

   İyi çalışmalar dilerim.

Tags (1)
EsinGUL_TR
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
0 Likes
0
733

Re: HMIGTO & TM241 & M580 Symbol Link

Teşekkürler İsmail Bey

Tags (1)
ertugrulnarin
Crewman
Crewman

Re: HMIGTO & TM241 & M580 Symbol Link

Teşekkür ederim .

Tags (1)