Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84451members
353657posts

komunikasi EGX 150 dengan Deep Sea DSE 7320

PLC Club Indonesia

Wadah diskusi seputar PLC,HMI, SCADA dan semua hal seputar otomasi pada proses industri, baik mengenai hal teknis, informasi terbaru dan juga seputar bisnis. Forum ini terbuka unutuk semua system integrator industrial di Indonesia

basadi
Ensign
Ensign
0 Likes
4
2233

komunikasi EGX 150 dengan Deep Sea DSE 7320

Saya mengalami kendala dalam setup komunikasi antara EGX 150 dengan DSE7320. Fungsi read register di webpage EGX 150 mendapatkan return Gateway Target Device Failed to Respond (Modbus Exception Code 11) yang artinya sbb: Specialized use in conjunction with gateways, indicates that no response was obtained from the target device. Usually means that the device is not present on the network. Saya coba dengan Modscan32, hasilnya sama, yaitu menerima return Exception Response, tetapi kalau saya coba baca Modbus RTU langsung dengan menggunakan TSXCUSB485 (tidak pakai EGX), berhasil - tidak ada masalah.

 

EGX 150 juga tidak ada masalah ketika dipakai untuk membaca power meter PM5xxx.

 

Ada yang bisa bantu memberikan solusi masalah ini?

 

Originally posted by Dipta

4 Replies 4
GY_BU
Lt. Commander
Lt. Commander
0 Likes
3
2231

Re: komunikasi EGX 150 dengan Deep Sea DSE 7320

Pak.. bisa dishare network topologynya macam mana.. kok messagenya kayaknya di network configuration

 

Originally posted by Arief Budiman

basadi
Ensign
Ensign
0 Likes
2
2229

Re: komunikasi EGX 150 dengan Deep Sea DSE 7320

Cuma laptop-egx-dse7320 1 unit pak

 

Originally posted by Dipta

Oncom
Commander
Commander
0 Likes
1
2161

Re: komunikasi EGX 150 dengan Deep Sea DSE 7320

@pradiptasetio @basadi ini sudah solved belum ya? sepertinya masalah di settingan egx300 ya?

pradiptasetio
Ensign
Ensign
0 Likes
0
2157

Re: komunikasi EGX 150 dengan Deep Sea DSE 7320

@Oncom , belum. kami belum ada kesempatan untuk tes dengan DSE7320 lagi. Kalau menurut kami, bukan masalah settingan. kalau ada yang pernah punya pengalaman komunikasi EGX150 - DSE7320, boleh dishare supaya kami bisa recheck