Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84690members
354063posts

M580 memory card

PLC Club Indonesia

Wadah diskusi seputar PLC,HMI, SCADA dan semua hal seputar otomasi pada proses industri, baik mengenai hal teknis, informasi terbaru dan juga seputar bisnis. Forum ini terbuka unutuk semua system integrator industrial di Indonesia

Solved
adrianS
Ensign
Ensign

M580 memory card

Hi community,

 

Mau tanya saat kita melakukan download program ke PLC M580 dan di dalam PLC sudah terdapat SD card, apakah secara default program yang kita downloadkan ke PLC otomatis masuk ke dalam SD card (sebagai backup) atau hanya masuk ke dalam RAM saja?

 

Atau apakah ada settingan yang harus kita centang di dalam program unity/controlexpert yang perlu kita centang/ aktifkan agar program yang kita download bisa di masukan ke memory card juga?

 

Karena saat ini kami sedang mengerjakan proyek dimana plc yang kita instal ada kemungkinan akan mati dalam waktu lama bila tidak dipakai. Kami kawatir saat baterai cmos dari PLC sudah rusak, maka program akan hilang. 

 

Terima kasih 

Tags (1)

Accepted Solutions
Oncom
Commander
Commander
0 Likes
0
923

Re: M580 memory card

Halo pak @adrianS 

 

1. File backup project pada sdcard (sdcard dengan format khusus) di m580 terdownload secara otomatis. Namun bisa dilakukan manual juga.

2. M580 tidak menggunakan battery sama sekali. Dan program di M580 tidak disimpan di RAM, melainkan di ROM dan sifatnya permanent tidak akan hilang walau tidak dialiri listrik.

 

Thanks

See Answer In Context

Tags (1)
1 Reply 1
Oncom
Commander
Commander
0 Likes
0
924

Re: M580 memory card

Halo pak @adrianS 

 

1. File backup project pada sdcard (sdcard dengan format khusus) di m580 terdownload secara otomatis. Namun bisa dilakukan manual juga.

2. M580 tidak menggunakan battery sama sekali. Dan program di M580 tidak disimpan di RAM, melainkan di ROM dan sifatnya permanent tidak akan hilang walau tidak dialiri listrik.

 

Thanks

Tags (1)