Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84859members
354335posts

M241 SL1 LED Flash

PLC Club Indonesia

Wadah diskusi seputar PLC,HMI, SCADA dan semua hal seputar otomasi pada proses industri, baik mengenai hal teknis, informasi terbaru dan juga seputar bisnis. Forum ini terbuka unutuk semua system integrator industrial di Indonesia

Solved
AnthonyTannady
Crewman
Crewman
0 Likes
2
887

M241 SL1 LED Flash

Hallo community, saya sedang memprogram PLC M241CE40R, ingin memakai SL1 untuk membaca INVERTER Merek : POWTRAN, dengan Komunikasi Serial SL1. Saya sudah mencoba dengan SL2, dan suksess. Tetapi setelah saya memakai SLI1 (walaupun memakai settingan yang sama 8E1, 9600), muncul Err Comm = 255 dan Err Oper = 12. Dari data sheet itu menandakan "A target communication function is not active". dan saya melihat ada yang aneh dengan SL1 nya, dimana :

1. Tidak ada kabel RJ45, SL1 tetap Flash.

2. Saya upload program yang tidak ada menggunakan serial communication, SL1 juga tetap Flash, (seperti video dibawah, silahkan didownload)

 

Apakah ada yang salah?

Trimakasih Community.

 

Download Video - SL1 Led Flash 

Tags (1)

Accepted Solutions
AnthonyTannady
Crewman
Crewman
0 Likes
0
840

Re: M241 SL1 LED Flash

Sudah selesai ya gan. Solusinya adalah mendelete Program Serial yang sudah ada embended dari awal pembelian TM241. dan menambah Program Modbus Serial supaya Port 1 jalan di RS485 Modbus.

Trimakasih.

See Answer In Context

Tags (1)
2 Replies 2
GY_BU
Lt. Commander
Lt. Commander
0 Likes
1
842

Re: M241 SL1 LED Flash

bisa jadi karena ada program yang looping, bagaimana bila ditukar portnya program yang digunakan untuk port 2 dituker ke port 1 bagaimana responnya?

Tags (1)
AnthonyTannady
Crewman
Crewman
0 Likes
0
841

Re: M241 SL1 LED Flash

Sudah selesai ya gan. Solusinya adalah mendelete Program Serial yang sudah ada embended dari awal pembelian TM241. dan menambah Program Modbus Serial supaya Port 1 jalan di RS485 Modbus.

Trimakasih.

Tags (1)