Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84388members
353579posts

Gerenciamento de Ativos Industriais - Demonstração de Acesso Remoto e Analíticos em Nuvem

Industry Automation and Control Forum

This forum is addressing industrial automation design & engineering, operations, asset performance, cyber security and digital transformation for Plants & Machines.

eaferraz
Ensign Ensign
Ensign

Gerenciamento de Ativos Industriais - Demonstração de Acesso Remoto e Analíticos em Nuvem

Olá, colegas da comunidade de automação industrial! Gostaria de compartilhar essa demonstração feita pelo @AislanOguro de uma aplicação de Gestão de Ativos onde é usado o EcoStruxure Secure Connect Advisor para acesso remoto e o AVEVA Insight para monitoramento e analíticos de um sistema remoto de transporte e distribuição de O&G. A mesma aplicação pode ser feita para qualquer ativo remoto uma vez que o Secure Connect garante acesso a qualquer dispositivo na rede remota e o AVEVA Insight da mesma forma permite a coleta e historização de variáveis publicadas por qualquer controlador ou gateway remoto.

 

Demonstração passo a passo em português:

https://schneider-electric.box.com/s/35ytjw2ste1i5ox4z8um6he16usftbs3 

 

Arquitetura usada na demonstração:

Tags (1)
1 Reply 1
Rodrigo_Garcia
Administrator Administrator
Administrator
0 Likes
0
281

Re: Gerenciamento de Ativos Industriais - Demonstração de Acesso Remoto e Analíticos em Nuvem

Muito interessante! Obrigado!

Rodrigo G. 


Industrial Automation Community manager

Tags (1)