Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84770members
354200posts

Switchboard of the Future en Nieuwe Prisma - Sneak Preview

Paneelbouw & Energie Distributie

In dit forum vindt alle informatie omtrent de trainingen, de smart panel, nieuwe productinformatie en standaardisatie en markteisen. Laat niet alleen ons, maar ook gelijkgestemden uw zicht op de nieuwe ontwikkelingen weten door te reageren op de onderwerpen die aan bod komen.

Jos-Jansen
Ensign Ensign
Ensign

Switchboard of the Future en Nieuwe Prisma - Sneak Preview

Het duurt nog een aantal maanden maar in 2021 zal de nieuwe Prisma met geïntegreerde LoRa communicatie gelanceerd worden in Nederland. Een nieuw innovatief systeem om ten alle tijden op de hoogte te zijn van de status van het energie verdeelsysteem. 

 

Om alvast een tipje van de sluier op te lichten zie de video hieronder: 

 

Deze film zal op de Digital Summit van 19 November gelanceerd worden en is daarna ook op Youtube te vinden. Tot dat moment is de film helaas alleen nog maar beschikbaar voor " interne"  Schneider mensen.

 

 

Wat vond u van de preview? Laat het ons weten in de comments!

 

 

1 Reply 1
MarcovanBeest
Ensign Ensign
Ensign

Re: Switchboard of the Future en Nieuwe Prisma - Sneak Preview

Ziet er goed uit ,ben zeer benieuwd

Tags (1)