Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84705members
354088posts

EcoStruxure Power Design - V4.9.4 NL nu beschikbaar.

Paneelbouw & Energie Distributie

In dit forum vindt alle informatie omtrent de trainingen, de smart panel, nieuwe productinformatie en standaardisatie en markteisen. Laat niet alleen ons, maar ook gelijkgestemden uw zicht op de nieuwe ontwikkelingen weten door te reageren op de onderwerpen die aan bod komen.

Erik_Negenman
Ensign Ensign
Ensign

EcoStruxure Power Design - V4.9.4 NL nu beschikbaar.

Nieuwe versie van EcoStruxure Power Design NL V4.9.4 is nu beschikbaar.

 

EcoStruxure Power Design - Ecodial (voorheen bekend als Ecodial) is gebruiksvriendelijke calculatiesoftware die u helpt uw elektrische installatie te berekenen en optimaliseren. De software houdt rekening met verschillende bedrijfsmodi en belasting van de installatie.

 

De software berekent niet alleen alle beveiligingstoestellen, kabels, railkokersystemen en verdeelinrichtingen, maar ook kortsluitstromen en spanningsverlies. Ook biedt het de mogelijkheid om selectiviteit te controleren en bestaat een snelle toegang tot alternatieve oplossingen.

 

EcoStruxure Power Design – Ecodial maakt deel uit van de reeks Customer Lifecycle Software dat is aangesloten op het EcoStruxure Power platform.

 

https://www.se.com/nl/nl/download/document/EcoStruxure_Power_Design_NL/

 

Mochten er vragen zijn, stel deze dan gerust in de comments en ik zal deze zo snel mogelijk beantwoorden. 

Attachments
2 Replies 2
Lieuwe
Crewman Crewman
Crewman
0 Likes
1
1364

Re: EcoStruxure Power Design V4.9.4 NL nu beschikbaar.

Kan je ook een downloadlink delen?

Tags (1)
Erik_Negenman
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
0
1344

Re: EcoStruxure Power Design V4.9.4 NL nu beschikbaar.

Tags (1)