Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84690members
354061posts

Bagaimana cara komunikasi modbus TCP pada M340 ?

PLC Club Indonesia

Wadah diskusi seputar PLC,HMI, SCADA dan semua hal seputar otomasi pada proses industri, baik mengenai hal teknis, informasi terbaru dan juga seputar bisnis. Forum ini terbuka unutuk semua system integrator industrial di Indonesia

irvanr3t
Cadet
0 Likes
1
1887

Bagaimana cara komunikasi modbus TCP pada M340 ?

Saya sedang mengerjakan project dengan menggunakan Control Expert dan M340, bagaimana cara membaca device luar yang mempunyai komunikasi modbus TCP 

PLC  address : 192.168.0.10 (internet_1)

device yg akan di baca adalah gateway multi sensor dengan addres 192.168.0.201 

slave adress 1 dan addressnya 40005,40013,40021 dengan hasil pembacaan sebelumnya (menggunakan modscan32)

modscan terbaca.png

untuk pembacaannya saya menggunakan read_var

dengan  

En = Startmb --> internal register bool

adr = addm('0.0.3{192.168.0.201}TCP.MBS')

OBJ = '%MW' --> 40XXX

Num = 40005 --> registry address 

NB = 20 --> number of data

Gest =mbuscmd (array 1-4 Int)

readvar.png

berikut table pembacaannya

tabel animasi.png

pembacaan buffernya seperti tidak terbaca walaupun seperti sudah ada aktifitas/transaksi pada mbuscm[1].

 

apakah karena belum di masukan addres slave nya?

di mana saya bisa memasukan address slave/ device ID nya,ya?

 

Tolong bantuannya,ya.

Tags (1)
1 Reply 1
Rifqi_Imanto
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
0
1826

Re: Bagaimana cara komunikasi modbus TCP pada M340 ?

ini pada bagian NUM inputnya salah, untuk membaca register 40005 seharusnya di isi dengan index start dari 0 untuk 40001, jadi untuk 40005 di isi dengan 4.

 

 

Tags (1)