Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84442members
353645posts

Facility Expert 14,0 release note & Leaflet Facility Expert

Paneelbouw & Energie Distributie

In dit forum vindt alle informatie omtrent de trainingen, de smart panel, nieuwe productinformatie en standaardisatie en markteisen. Laat niet alleen ons, maar ook gelijkgestemden uw zicht op de nieuwe ontwikkelingen weten door te reageren op de onderwerpen die aan bod komen.

SteveDuin
Crewman Crewman
Crewman
0 Likes
0
1001

Facility Expert 14,0 release note & Leaflet Facility Expert

Beste Partner,

 

Allereerst de beste wensen voor 2022. 

Mogen dit een gezond en gelukkig jaar worden.

 

Inmiddels is versie 14.0 verschenen van Facility Expert die de nodige verbeteringen met zich mee heeft gebracht en is er informatie terug te vinden over de PrismaSet Active, de verschillende abonnementsvormen en is er een nieuwe gebruikersprofiel verschenen. Het nieuwe gebruikersprofiel is die van 'locatiebeheerder'. Meer hierover kan teruggevonden worden in de bijgevoegde release note.

 

Verder is er een leaflet ontwikkeld die in het kort de voordelen uitlegd van het werken met Facility Expert. In de leaflet kan uw logo toegevoegd worden en wordt er beschreven hoe Facility Expert gebruikt kan worden.

 

Nogmaals de beste wensen en mocht er nog iets zijn waar ik bij zou kunnen helpen, dan hoor ik het graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Steve Duin

Attachments
Tags (2)