Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84252members
353351posts

Error setelah update firmware

PLC Club Indonesia

Wadah diskusi seputar PLC,HMI, SCADA dan semua hal seputar otomasi pada proses industri, baik mengenai hal teknis, informasi terbaru dan juga seputar bisnis. Forum ini terbuka unutuk semua system integrator industrial di Indonesia

AbdurrachmanJ
Cadet
0 Likes
1
1050

Error setelah update firmware

Agan agan tolong bantuannya

 

jadi saya pake PLC TM251MESE, saya coba connect plc ke PC pake So Machine V4.3, selalu gagal dan tulisannya "Selected target system is different from the connected device' saya baca baca karena beda firmware, plc saya awalnya V.4.0.6.18 terus saya update ke firmware V.4.0.6.42, pas proses update aman, sampai update selesai dan dia bilang PLC reboot, nah setelah reboot ini led err blinking terus dan saya ga bisa ping ke IP PLC saya, ini solusinya gimana ya?

Tags (1)
1 Reply 1
MadeNgurahNATIH
Crewman Crewman
Crewman
0 Likes
0
91

Re: Error setelah update firmware

Hi @AbdurrachmanJ 

 

Di coba update firmware memakai SD Card pak,

 

Link Update Firmware M241/M251 

 

Semoga membantu,

 

Tags (1)