Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84580members
353849posts

Configure Modbus TCP/IP IOScanner M580(master) dengan PLC Siemens S7-1500(slave)?

PLC Club Indonesia

Wadah diskusi seputar PLC,HMI, SCADA dan semua hal seputar otomasi pada proses industri, baik mengenai hal teknis, informasi terbaru dan juga seputar bisnis. Forum ini terbuka unutuk semua system integrator industrial di Indonesia

FaruqGhaffar
Cadet
0 Likes
2
1880

Configure Modbus TCP/IP IOScanner M580(master) dengan PLC Siemens S7-1500(slave)?

Hi there,

 

Saya ada kesulitan menghubungkan modbus tcp/ip m580 dengan IOScanner (sebagai master) dengan PLC Siemens s7-1500 (sebagai slave), dikarenakan data block slave read dan write terpisah di PLC slave, maka terdapat 2 id slave, namun kenapa IOScanner sering salah menghubungkan ID yg sesuai, jadi sering tertukar.

mohon bantuannya

Tags (1)
2 Replies 2
Rifqi_Imanto
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
1
1847

Re: Configure Modbus TCP/IP IOScanner M580(master) dengan PLC Siemens S7-1500(slave)?

mungkin bisa dijelaskan dengan sedikit gambar permasalahannya dimana?

Tags (1)
FaruqGhaffar
Cadet
0 Likes
0
1413

Re: Configure Modbus TCP/IP IOScanner M580(master) dengan PLC Siemens S7-1500?

solved Pak
saya harus configure di sisi siemens nya

Tags (1)