Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84444members
353646posts

M580 Redundant Konfigürasyon

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Solved
NaciYurdakul
Ensign Ensign
Ensign

M580 Redundant Konfigürasyon

 

M580 ile nasıl yedekli mimari kurulacağını anlatan TVDA (Tested -Validated-Documented- Asset) dokümanına , aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilir. Yedekli otomasyon mimarileri hakkındaki sorularınızı bu başlık altında sorabilirsiniz.

 

 

Attachments

Accepted Solutions
ozgurturkel
Lt. Commander Lt. Commander
Lt. Commander
0
2041

Re: M580 Redundant Konfigürasyon

Teşekkürler Naci Bey

See Answer In Context

2 Replies 2
ozgurturkel
Lt. Commander Lt. Commander
Lt. Commander
0
2042

Re: M580 Redundant Konfigürasyon

Teşekkürler Naci Bey

JaY_V
Crewman
Crewman
0
1096

Re: M580 Redundant Konfigürasyon

Hi, Can I use M580 Primary CPU and CRA to make make network redudancy ?

Tags (1)