Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84449members
353655posts

Integration av system och tjänster

Eldistribution & Fastighetsautomation

Detta är ett svenskt forum där du kan få svar på dina frågor av experter inom eldistribution, digitalisering & fastighetsautomation. Här kan du också diskutera dina erfarenheter med branschkollegor.

Solved
CharlieKnight
Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
1
2009

Integration av system och tjänster

Hej!

 

Vi har en digital servicetjänst för byggnader som vi skulle vilja koppla till våra kunders fastighetsautomationssystem, EcoStruxure Building Operation. Vilka möjligheter finns för integration av tjänster och system i dagsläget och har ni några exempel?

 

Tack på förhand!

 

Mvh,

Charlie

Tags (1)

Accepted Solutions
KarimHussain
Commander Commander
Commander
0
1992

Re: Integration av system och tjänster

Hej Charlie!

Självklart finns det flera alternativ för att göra det möjligt att välja den metod som funkar bäst för er och era kunder.

 

Nyligen gjorde vi en lösning där en tredjepart integrerade sin tjänst för optimering av byggnader till lägsta möjliga kostnad och energianvändning med hjälp av artificiell intelligens åt vår kund Stockholms Stad. Läs mer om samarbetet här: How the city of Stockholm is optimizing building performance with AI - Communities (se.com)

 

För integration av system och tjänster till EcoStruxure Building Operation där traditionella kommunikationsprotokoll såsom BACnet och Modbus inte är tillräckligt har vi även EcoStruxure™ Building Operation SmartConnector för att möjliggöra integration via SDK eller RESTful API. Genom denna metod är det möjligt att göra vilken typ av integrationer som helst där det är fantasin, resurskapacitet och tredjepartstjänsten som är dom begränsande faktorerna.

 

Här av dig om du har fler frågor eller funderingar!

 

 

See Answer In Context

1 Reply 1
KarimHussain
Commander Commander
Commander
0
1993

Re: Integration av system och tjänster

Hej Charlie!

Självklart finns det flera alternativ för att göra det möjligt att välja den metod som funkar bäst för er och era kunder.

 

Nyligen gjorde vi en lösning där en tredjepart integrerade sin tjänst för optimering av byggnader till lägsta möjliga kostnad och energianvändning med hjälp av artificiell intelligens åt vår kund Stockholms Stad. Läs mer om samarbetet här: How the city of Stockholm is optimizing building performance with AI - Communities (se.com)

 

För integration av system och tjänster till EcoStruxure Building Operation där traditionella kommunikationsprotokoll såsom BACnet och Modbus inte är tillräckligt har vi även EcoStruxure™ Building Operation SmartConnector för att möjliggöra integration via SDK eller RESTful API. Genom denna metod är det möjligt att göra vilken typ av integrationer som helst där det är fantasin, resurskapacitet och tredjepartstjänsten som är dom begränsande faktorerna.

 

Här av dig om du har fler frågor eller funderingar!