Ask our Experts
Didn't find what you are looking for? Ask our experts!
New Community Ranking System
Our Community ranking system has recently been updated. You may notice changes in user rankings and receive system messages or notifications. If you have questions about how the new ranking works, please refer to the announcement post for more details (click here).
Connect with Wiser Smart Home solution experts in the Schneider Electric Wiser forum. Discuss tips on features, updates, installation, and how to get the most out of your Wiser products.
Search in
Please select a country to continue with beta search.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2026-09-09 12:11 PM . Last Modified: 2026-09-09 12:13 PM
Bonjour.
J'ai une installation Wiser avec une passerelle 2ème Gen,
J'ai 9 têtes thermostatiques. Il y a aussi dans le séjour un radiateur sans tête thermostatique, de sorte à toujours avoir un débit d'eau dans le circuit et que seul le séjour soit "pilote" de la pompe à chaleur.
La chauffe se fait par une pompe à chaleur air/eau.
J'ai le relai de chaudière simple 2ème Gen et le thermostat d'ambiance dans le séjour.
Même si la température de consigne du thermostat d'ambiance et dépassée, le relai s'enclenche dès qu'une tête thermostatique s'ouvre.
En gros, il y a presque toujours une tête thermostatique ouverte et donc la pompe à chaleur tourne presque en continu, le radiateur dans le séjour est toujours chaud (et il y fait trop chaud). La consommation s'en ressent.
Mon but est seulement de réguler avec le thermostat d'ambiance la température dans le séjour et que les têtes thermostatiques dans les autres pièces se ferment quand leur température dépasse leur consigne et s'ouvrent quand leur température baisse, comme une installation traditionnelle.
Du coup je suis obligé de continuer à piloter la pompe à chaleur à part avec son thermostat d'ambiance d'origine que je ne peux pas contrôler à distance. Le thermostat d’ambiance et le relai chaudière Wiser ne me servent à rien.
J'ai bien essayé de créer une pièce seule à part avec juste le thermostat d'ambiance et le relai, mais ça n'a rien changé. Le relai est réapparu dans toutes les pièces. Si je le supprime d'une pièce, il disparaît de toutes les pièces.
Y a-t-il une solution pour que le thermostat d'ambiance uniquement pilote le relai chaudière et que les têtes thermostatiques fonctionnent de manière indépendante ( sans provoquer le démarrage de la pompe à chaleur) comme dans une installation traditionnelle ?
C'est un problème pour moi et ça limite l'intérêt de ce système.
Merci d'avance.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2026-09-14 10:58 AM
Pour atteindre set objectif, avec Home Assistant et l'intégration Wiser il existe un mode passif qui permet de specifier quelle entités peuvent solliciter la chaudière , les entités en mode passif ouvrent les vannes thermostatiques sans solliciter le chaudière.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2026-09-15 09:47 AM
Merci beaucoup pour votre réponse.
Malheureusement je n'utilise pas Homes Assistant et je voulais la solution Wiser car elle est plus fiable et peut fonctionner de façon autonome hors connexion.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2026-09-15 10:26 AM . Last Modified: 2026-09-15 10:26 AM
Bonjour @jefareussi ,
Vous pouvez mettre en oeuvre l'alternative proposée par @lgo44 via Home Assistant.
Avec Wiser home, il est possible de paramétrer indépendamment le chauffage de chacune pièce et de le lier ou non au relais de la chaudière (paramètre "canal" dans la page de la "pièce").
Actuellement, une erreur s'affiche lorsque vous activez ce paramètre, l'équipe travaille à sa résolution mais vous pouvez continuer à contrôler la température de chaque pièce avec les vannes thermostatiques (Wiser ou non).
Une autre alternative (temporaire) est de garder le canal de chacune des pièces sur le relais de chaudière et de créer des programmes indépendants pour chaque pièce avec, par exemple, des consignes de température plus élevées dans la pièce où vous installez le thermostat d'ambiance et des températures légèrement plus faibles dans les autres pièces.
Cordialement.
David
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
You’ve reached the end of your document
Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.