Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84572members
353845posts

Prisma referentie's met NIEUW referentienummer en GEEN productwijziging

Paneelbouw & Energie Distributie

In dit forum vindt alle informatie omtrent de trainingen, de smart panel, nieuwe productinformatie en standaardisatie en markteisen. Laat niet alleen ons, maar ook gelijkgestemden uw zicht op de nieuwe ontwikkelingen weten door te reageren op de onderwerpen die aan bod komen.

Jos-Jansen
Ensign Ensign
Ensign

Prisma referentie's met NIEUW referentienummer en GEEN productwijziging

Zoals u waarschijnlijk al weet gaan wij in het najaar de nieuwe PrismaSet lanceren in Nederland. Dit betekent dat er weer best veel referentienummers gaan verdwijnen en vervangen gaan worden door nieuwe producten met een nieuw referentienummer. Nu blijven er ook best veel producten ongewijzigd maar wordt het referentienummer wel aangepast om 1 geheel te vormen met de nieuwe serie. U moet hier denken aan standard Prisma artikelen als DIN Rail, Distriblokken, etc.

 

Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij op dit moment beide uitvoeringen actief in ons bestelsysteem en ligt er zelfs van beide producten voorraad. Vanaf 1 oktober wordt er geen nieuwe voorraad meer van de oude referentienummers neergelegd en proberen we volledig over te gaan op de nieuwe LVS-nummers.

 

In de bijlage de conversietabel van OUD naar NIEUW en de prijzen.

 

Het klopt inderdaad dat de nieuwe op dit moment zo’n 3% duurder zijn dan de oude maar dit verschil is na 1 oktober weer verdwenen.

 

Attachments
Tags (1)
2 Replies 2
RHH-Eltechna
Commander | EcoXpert Master Commander | EcoXpert Master
Commander | EcoXpert Master

Re: Prisma referentie's met NIEUW referentienummer en GEEN productwijziging

Beste Jos,

Bedankt voor deze update!
Ik kreeg al de vraag vanuit onze inkoper (Harold) of dit op het forum vermeld stond.

Bij deze dus. Ik zal dit ook met hem delen!


Kind regards,

Rick - Eltechna B.V.
signature-RHHH
Tags (1)
Berkhof
Lieutenant | EcoXpert Master Lieutenant | EcoXpert Master
Lieutenant | EcoXpert Master
0 Likes
0
663

Re: Prisma referentie's met NIEUW referentienummer en GEEN productwijziging

Hi Jos,

 

Is er al iets bekend over de release date van de LORA daken?

 

Met vriendelijke groet,

 

John

Tags (1)