Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84815members
354268posts

nilai AO tidak keluar pada M580

PLC Club Indonesia

Wadah diskusi seputar PLC,HMI, SCADA dan semua hal seputar otomasi pada proses industri, baik mengenai hal teknis, informasi terbaru dan juga seputar bisnis. Forum ini terbuka unutuk semua system integrator industrial di Indonesia

dika_stalone
Cadet
0 Likes
2
1688

nilai AO tidak keluar pada M580

Dear All

 

saya coba bikin program PID di plc M580, dan saya simulate tidak keluar nilai, kemudian saya coba konek ke plc sama juga niliai AO tidak keluar. dan saya ukur di AO terukur stand by di 4 mA tidak ada juga kenaikan nilai.

 

Mohon bantuannya

 

Attachments
Tags (1)
2 Replies 2
Oncom
Commander
Commander
0 Likes
1
1684

Re: nilai AO tidak keluar pada M580

@dika_stalone halo.

 

ini sepertinya saya lihat gagal di convert dari DINT ke INT di block DINT_TO_INT

 

image.png

 

untuk menyederhanakan, langsung saja convert REAL nya ke Integer menggunakan REAL_TO_INT
tidak perlu menggunakan Move, REAL_TO_DINT, dan DINT_TO_INT

Oncom
Commander
Commander
0 Likes
0
1680

Re: nilai AO tidak keluar pada M580

untuk output yang nilainya tidak sesuai, bisa di cek apakah output variable tersebut di WRITE lebih dari 1x di program.

caranya bisa di search variable outputnya dengan klik kanan di objek variablenya, kemudian klik search. nanti ada tablenya dengan indikasi W  yang berarti write. untuk variable output tidak boleh di Write lebih dari 1x.