Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84355members
353542posts

[웨비나] M580 PLC를 이용한 최적화된 FMCS(Factory Monitoring Control System) 솔루션

Korea Industrial Automation Forum

슈나이더 일렉트릭 코리아 자동화 비즈니스 및 스마트 팩토리 관련 비즈니스 파트너를 위한 커뮤니티 포럼

최은진
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
2
99

[웨비나] M580 PLC를 이용한 최적화된 FMCS(Factory Monitoring Control System) 솔루션

FMCS?🙄 FMCS는 공장 내 Utility를 공급하는 모든 설비에 대한 실시간 감시 및 제어 시스템으로 공조, 외조기, 전력, 수처리 시스템 등을 통칭 하여 일컫는 말로써 Factory Monitoring Control System를 의미합니다. 특별히 슈나이더 일렉트릭의 PLC 제품인 M580은 하위단의 각종 설비의 데이터 및 유지 보수를 위한 실시간 모니터링하여 상위 SCADA와 연결 및 분석, 서비스를 제공함으로써 FMCS 시스템을 위한 솔루션이 될 수 있습니다.

 

자세한 내용은 아래 25분 분량의 비디오와 링크된 발표자료를 통해 확인하실 수 있습니다.

 

👉 발표자료 다운로드

👇 비디오 바로보기

 

Tags (1)
2 Replies 2
SangHun
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
1
96

Re: [웨비나] M580 PLC를 이용한 최적화된 FMCS(Factory Monitoring Control System) 솔루션

@최은진  매니저님 공유 감사드립니다. 괜찮은 내용은 PDF파일로도 공유 되었으면 합니다.

Tags (1)
최은진
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
0
80

Re: [웨비나] M580 PLC를 이용한 최적화된 FMCS(Factory Monitoring Control System) 솔루션

넵, 발표자료 추가하였습니다 😉

Tags (1)