Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84497members
353716posts

Uzak I/O Modülü "TM3BCEIP"

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Solved
BurhanAST
Crewman
Crewman

Uzak I/O Modülü "TM3BCEIP"

 Selamlar,

 

Uzak I/O modülü olan "TM3BCEIP" referans numaralı ürünü Modbus TCP/IP TM221 PLC ile kullanabiliyor muyuz? Kullanamıyorsak "TM3XTRA1" ile "TM3XREC1" modülleri arası kablo mesafesi max. kaç mt. olabiliyor.

 

 Desteklerinizi bekliyorum, teşekkürler.

Tags (1)

Accepted Solutions
AbdullahK
Lieutenant JG
Lieutenant JG

Re: Uzak I/O Modülü "TM3BCEIP"

Merhaba,

 

Maalesef TM3BCEIP modülleri M221 plclerde kullanılamıyor. 

https://www.se.com/ww/en/faqs/FA245076/

 

Saygılarımla.

See Answer In Context

Tags (2)
3 Replies 3
AbdullahK
Lieutenant JG
Lieutenant JG

Re: Uzak I/O Modülü "TM3BCEIP"

Merhaba,

 

Maalesef TM3BCEIP modülleri M221 plclerde kullanılamıyor. 

https://www.se.com/ww/en/faqs/FA245076/

 

Saygılarımla.

Tags (2)
BurhanAST
Crewman
Crewman

Re: Uzak I/O Modülü "TM3BCEIP"

Bilgilendirme için teşekkürler. 

Tags (1)
EsinGUL_TR
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
0 Likes
0
511

Re: Uzak I/O Modülü "TM3BCEIP"

Bilgilendirme için teşekkürler

Tags (1)