Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84595members
353860posts

TM241 PLC ile Easy HMI modbus haberleşmesi

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Solved
hvacSch
Crewman
Crewman

TM241 PLC ile Easy HMI modbus haberleşmesi

Merhaba,

 TM241 PLC ile HMIGXU panel arasında modbus haberleşmek istiyorum. HMI da PLC nin modbus değişkenlerini (32 bit, 16 bit, ve bitler vs) nasıl tanımlayabilirim? 

Teşekkürler.

 

Tags (2)

Accepted Solutions
ismailozinan
Lt. Commander Lt. Commander
Lt. Commander

Re: TM241 PLC ile Easy HMI modbus haberleşmesi

Merhaba,

   Değişkenlerinizi nasıl tanımlayacağınızı linkindeki videoyu ve örnek programı inceleyerek görebilirsiniz.

Saygılarımla,

See Answer In Context

Tags (1)
1 Reply 1
ismailozinan
Lt. Commander Lt. Commander
Lt. Commander

Re: TM241 PLC ile Easy HMI modbus haberleşmesi

Merhaba,

   Değişkenlerinizi nasıl tanımlayacağınızı linkindeki videoyu ve örnek programı inceleyerek görebilirsiniz.

Saygılarımla,

Tags (1)