Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84849members
354306posts

Secure Connect Advisor İle Uzak Bir Makinaya Bağlanma

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Solved
SezerBakir
Lieutenant JG
Lieutenant JG

Secure Connect Advisor İle Uzak Bir Makinaya Bağlanma

Merhabalar,

İlk sorum secure connect advisor ile uzak bir makinaya aracı bir bilgisayar (machine expert vb)  kullanmadan bağlanıp programa müdahale edebilir miyiz.

Eğer edebilirsek kısaca bu adımları anlatabilir misiniz.

Teşekkürler.

Tags (1)

Accepted Solutions
AzizB
Schneider Alumni (Retired)
Schneider Alumni (Retired)

Re: Secure Connect Advisor İle Uzak Bir Makinaya Bağlanma

 

Merhabalar ,

 

Secure Connect Advsior kurulumu ile ilgili paylaşımların bulundugu link ektedir.

 

Ayrıca Kurulum için çok faydalı 30 dakikalık bir video da bulunuyor.

 

EcoStruxure Secure Connect Advisor 'ı denemek için linkteki 30 günlük ücretsiz deneme lisansından faydalanabilirsiniz.

 

Herhangi bir sorunuzda yardımcı olmak isterim.

 

İyi çalışmalar dilerim.

 

Aziz Büyük

 

target=_blankhttps://community.exchange.se.com/t5/Fabrika-Otomasyonu-%C3%87%C3%B6z%C3%BCmleri/Secur...

 

 

See Answer In Context

Tags (1)
1 Reply 1
AzizB
Schneider Alumni (Retired)
Schneider Alumni (Retired)

Re: Secure Connect Advisor İle Uzak Bir Makinaya Bağlanma

 

Merhabalar ,

 

Secure Connect Advsior kurulumu ile ilgili paylaşımların bulundugu link ektedir.

 

Ayrıca Kurulum için çok faydalı 30 dakikalık bir video da bulunuyor.

 

EcoStruxure Secure Connect Advisor 'ı denemek için linkteki 30 günlük ücretsiz deneme lisansından faydalanabilirsiniz.

 

Herhangi bir sorunuzda yardımcı olmak isterim.

 

İyi çalışmalar dilerim.

 

Aziz Büyük

 

target=_blankhttps://community.exchange.se.com/t5/Fabrika-Otomasyonu-%C3%87%C3%B6z%C3%BCmleri/Secur...

 

 

Tags (1)