Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84643members
353975posts

PL7 ve Control Expert yazılımlarını lisans olmadan indirebilir miyiz?

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Solved
cansuayan
Ensign Ensign
Ensign
3
1397

PL7 ve Control Expert yazılımlarını lisans olmadan indirebilir miyiz?

 

PL7 yazılımı ticari hayatı sonlanmış ve yeni geliştirilmiş CPU modelleri ile  aynı kategoride Unity Pro yazılımı ile devam edilmiş eski bir arayüzdür, Ardından geliştirilen Control Expert yazılımı ile Modicon M580 ve M340 CPU modellerini programlayabilmektedir.

 

Control Expert'in güncel sürümüne (V15) bir indirme bağlantısı:

 

https://www.se.com/ww/en/download/document/EcoStruxure_ControlExpert_V150/

 

Ayrıca yazılım kurulum kılavuzu:

 

https://www.se.com/us/en/download/document/35014793K01000/

 

Belirtilen gereksinimlerin ve adımların karşılandığından ve böylece yazılımın başarılı bir şekilde kurulduğundan emin olmak için aynı bölüm 1 ve 2'yi incelemenizi öneririz. Lisans verme konusu da burada ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. CE, M580 Güvenlik CPU'ları dahil tam işlevselliğe sahip 30 günlük deneme lisansıyla birlikte gelir. 30 gün boyunca programa sınırsız kullanım hakkınız bulunmaktadır. Bu deneme süresinden sonra, kullanmaya devam etmek için yazılımı lisanslamak gerekir.

 

PL7, uzun yıllardır kullanılmayan programlama yazılımı olmuştur. Schneider Electric'in piyasaya sürdüğü son sürüm PL7 V4.5 SP5'ti. 

 

PL7 Pro V4.5:

 

https://schneider-electric.box.com/s/5txs7as4nu70ecm9pwpzwbgy63pg2vw7

 

SP5

 

https://schneider-electric.box.com/s/rrpwhn8rji6o2bhsnmpqmdhr3lpueysw

 

SP5 ile yazılımı Windows 7 32 bit (Windows 64 bit ile uyumlu değildir) üzerinde çalıştırabilirsiniz. Alternatif olarak, Windows XP'de, örneğin bir sanal ortama da kurulabilir (net onay verilemez, sanal ortam gereksinimleri sağlamalıdır)

PL7 lisanslı bir yazılımdır, ancak eski bir yazılım olduğu için lisansları artık pazarlanmamaktadır. Lisansınız yoksa yazılımı 21 gün boyunca tam işlevsellikle çalıştırabilirsiniz.

Ayrıca 21 gün boyunca programa sınırsız olarak ulaşmanız sistem modernizasyonu için kolaylık yaratacaktır. 

Tags (1)

Accepted Solutions
cansuayan
Ensign Ensign
Ensign
1
1323

Re: PL7 ve Control Expert yazılımlarını lisans olmadan indirebilir miyiz?

İyi çalışmalar dilerim Özgür Bey. 

See Answer In Context

Tags (1)
3 Replies 3
ozgurturkel
Lt. Commander Lt. Commander
Lt. Commander
2
1341

Re: PL7 ve Control Expert yazılımlarını lisans olmadan indirebilir miyiz?

Teşekkürler Cansu Hanım

Tags (1)
cansuayan
Ensign Ensign
Ensign
1
1324

Re: PL7 ve Control Expert yazılımlarını lisans olmadan indirebilir miyiz?

İyi çalışmalar dilerim Özgür Bey. 

Tags (1)
ÜMİTPOLAT
Cadet
0
1181

Re: PL7 ve Control Expert yazılımlarını lisans olmadan indirebilir miyiz?

PL7 ÖZEL BİR İNSTAL DOSYASIYLA WİN 10 64 BİT BİR PCYE KURUP PROGRAM ÇEKEBİLİRSİNİZ YAZILIM LİSANSI İÇİNDE PL7 KULLANAN BİRİ SİZE LİSAN ÜRETEBİLİR SAYGILARIMLA 

Tags (1)