Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84242members
353342posts

LEXUIM 32 M PTI Girişini M241PLC İle Can Open Üstünden Okuma

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Solved
SezerBakir
Lieutenant JG
Lieutenant JG
3
1365

LEXUIM 32 M PTI Girişini M241PLC İle Can Open Üstünden Okuma

Merhabalar,

Elimde bulunan Lexium sürücü ve M241 Plc ile sürücünün PTI girişine gelen enkoder bilgisini plc'den okumak istiyorum.Dökümanlara baktığımda ne birşey göremedim.Konu hakkında acil yardım edebilirmisiniz.Döküman veya örnek programlarınızı bekliyorum.

İyi çalışmalar.

Tags (1)

Accepted Solutions
AzizB
Schneider Alumni (Retired)
Schneider Alumni (Retired)

Re: LEXUIM 32 M PTI Girişini M241PLC İle Can Open Üstünden Okuma

 

Merhaba Sezer Bey,

 

Lexium32M , Lexium32A 'dan farklı olarak bir adet PTI girişine sahiptir. Bu PTI girişi ile gear çalışma ( bağlanan bir encoder ile) mümkündür.. M241CEC PLC ile CanOpen üzerinden okuma gerçekleştirilebilir.

 

1.png

Öncelikle Enable Sxpert Settings yapılmalıdır.

 

2.png

 

Send PDO mapping kısmından ilgili parametre istenilen parametre grubuna eklenebilir.

 

3.png

 

Ardından bu parametre grubu aktif edilmelidir.

 

4.png

 

Ve CanOpen IO Mapping kısmından isimlendirilerek program içerisinde kullanılabilir.

 

İyi çalışmalar dilerim.

Aziz Büyük

 

See Answer In Context

Tags (1)
3 Replies 3
AzizB
Schneider Alumni (Retired)
Schneider Alumni (Retired)

Re: LEXUIM 32 M PTI Girişini M241PLC İle Can Open Üstünden Okuma

 

Merhaba Sezer Bey,

 

Lexium32M , Lexium32A 'dan farklı olarak bir adet PTI girişine sahiptir. Bu PTI girişi ile gear çalışma ( bağlanan bir encoder ile) mümkündür.. M241CEC PLC ile CanOpen üzerinden okuma gerçekleştirilebilir.

 

1.png

Öncelikle Enable Sxpert Settings yapılmalıdır.

 

2.png

 

Send PDO mapping kısmından ilgili parametre istenilen parametre grubuna eklenebilir.

 

3.png

 

Ardından bu parametre grubu aktif edilmelidir.

 

4.png

 

Ve CanOpen IO Mapping kısmından isimlendirilerek program içerisinde kullanılabilir.

 

İyi çalışmalar dilerim.

Aziz Büyük

 

Tags (1)
SezerBakir
Lieutenant JG
Lieutenant JG
1
1332

Re: LEXUIM 32 M PTI Girişini M241PLC İle Can Open Üstünden Okuma

Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.

Bu inputa giren encoder bilgisini servo enkoderi olarak tanımlamam mümkünmü.Normalde bu iş için encoder kartı kullanıyoruz.Bakıldığınıda donanım olarak sürücü üstündeki bu girişi kullanmak mümkün gibi gözüküyor.

Tags (1)
AzizB
Schneider Alumni (Retired)
Schneider Alumni (Retired)
0
1330

Re: LEXUIM 32 M PTI Girişini M241PLC İle Can Open Üstünden Okuma

 

Sezer Bey ,

 

Bu encoder'i PLC içerisinden ya da Somove içerisinden okuybiliyoruz fakat bu pozisyon bilgisini motor encoder'ı ya da makina encoder'ı şeklinde kullanamıyoruz. 

 

Servo encoder'i yani makina encoder'ı uygulamalarında encoder kartı eklenmeli ve Enc2Usage kısmından Motor ve ya Makina encoderi seçilmelidir.

 

Makina encoderi seçildiğinde motor kendi encoderina göre değil. Eklenen bir başka addtional encoder'a göre hareket edecektir.Pozsyonlama hassasiyeti bu encoder'a göre olacaktır. 

 

Fakat bu uygulama PTI tarafından yapılamaz. PTI ile PLC içeriinde canopen üzerinden alınan bu pozisyon bilgisine göre lojikte yazılan programlama ile yapılabilir.

 

Herhangi bir sorunuzda yardımcı olmak isterim.

İyi çalışmalar dilerim.

Aziz Büyük

 

Tags (1)