Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84382members
353567posts

HMIGTO COM1 Port

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Solved
Provalve
Crewman
Crewman

HMIGTO COM1 Port

Merhabalar ;

 

HMIGTO serisi HMI kullanarak , COM1 portundan thermal printer ile cikti alan bir sistemimiz var. Bu thermal printer harici guc kaynagi ile 7V besleme sagliyorum. Fakat bir sure sonra printer bozuldu , yandigini dusunuyoruz henuz servise gondermedik. Yeni printer taktigimizda haberlesme saglayamadik. Elimizde baska bir ekranda denedigimizde haberlesme saglamayan printer ayni ayarlarla haberlesme sagladi. Mevcut ekranin COM1 portunun zarar gordugunu dusunuyoruz. Vijeo Designerda ayarlarda Power Supply for Com1 port secili oldugunu farkettik. Acaba bu soruna o sebeb olmus olabilir mi ? Sorunu cozduk fakat neden oldugunu bulmadan musterime yeni printeri takmak istemiyoruz.com1 port.jpg

Tags (1)

Accepted Solutions
BurakSirma
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant

Re: HMIGTO COM1 Port

Merhaba,

Bu seçenek COM1 port'unun 9. pininin güç kaynağı olarak ( 5V, 250 mA) kullanılmasını sağlıyor. Arızalanan yazıcının pin-out'undaki 9. pin'in karşılığına ve ürünün servis raporuna göre yorum yapmak daha doğru olacaktır. 

 

 

HMIGTO6310_COM1.PNG

 


Saygılarımla,

Burak SIRMA

See Answer In Context

Tags (1)
1 Reply 1
BurakSirma
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant

Re: HMIGTO COM1 Port

Merhaba,

Bu seçenek COM1 port'unun 9. pininin güç kaynağı olarak ( 5V, 250 mA) kullanılmasını sağlıyor. Arızalanan yazıcının pin-out'undaki 9. pin'in karşılığına ve ürünün servis raporuna göre yorum yapmak daha doğru olacaktır. 

 

 

HMIGTO6310_COM1.PNG

 


Saygılarımla,

Burak SIRMA

Tags (1)