Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84583members
353850posts

HMI Data Log Konfigürasyonu

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Solved
FMCelikkaya
Crewman
Crewman
0 Likes
1
640

HMI Data Log Konfigürasyonu

Merhabalar,

 

EOTE için hazırlanmış örnek templatesde yer alan data loggingde, datalar trend graph olarak tutulmuş ancak ben feature guide example operation videosunda* gösterildiği gibi tablo şeklinde data log tutmak istiyorum. Bunun için tool chest içerisinden hangi toolu seçmeliyim. 

 

* file:///C:/Program%20Files/Schneider%20Electric/EcoStruxure%20Operator%20Terminal%20Expert%203.1%20Service%20Pack%201B/BuildTime/Help/en/featureguide/index.htm#rhhlterm=Logging%20Data&rhsyns=%20&t=data_logging%2Ffs01.htm

Tags (1)

Accepted Solutions
UskanUskaner
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
0
621

Re: HMI Data Log Konfigürasyonu

Merhaba Fatih Mehmet Bey,

 

EOTE' de 'Operation Log' ları 'Hardware Configuration' kısmından görebilirsiniz. 

 

Bir tane 'Hardware Congfiguration' objesi ekleyin. Bu kısımda aşağı doğru inerek 'System Log' kısmına giriş yapın. Sonrasında da 'Operation Log' kısmına giriş yapın.

 

Sectiğiniz 'Operation Log' ayarlarına göre kayıtlar burada görünecektir. Bu dataları Export etmek için Operation kısmından 'Export Data - Enable' ı işaretlemeniz gerekmektedir. Sonrasında 'Script' kısmından bu logları Export edebilir yada temizleyebilirsiniz.

 

Saygılarımla.

See Answer In Context

Tags (1)
1 Reply 1
UskanUskaner
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
0
622

Re: HMI Data Log Konfigürasyonu

Merhaba Fatih Mehmet Bey,

 

EOTE' de 'Operation Log' ları 'Hardware Configuration' kısmından görebilirsiniz. 

 

Bir tane 'Hardware Congfiguration' objesi ekleyin. Bu kısımda aşağı doğru inerek 'System Log' kısmına giriş yapın. Sonrasında da 'Operation Log' kısmına giriş yapın.

 

Sectiğiniz 'Operation Log' ayarlarına göre kayıtlar burada görünecektir. Bu dataları Export etmek için Operation kısmından 'Export Data - Enable' ı işaretlemeniz gerekmektedir. Sonrasında 'Script' kısmından bu logları Export edebilir yada temizleyebilirsiniz.

 

Saygılarımla.

Tags (1)