Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84245members
353345posts

Altivar Serisi Sürücüler için Frenleme Direnci Bilgileri

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Solved
BurakSirma
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant

Altivar Serisi Sürücüler için Frenleme Direnci Bilgileri

Merhabalar,

 

Asenkron motor sürücü ürün ailemiz olan Altivar serimizde frenleme direnci bilgileri ürün kataloglarında yer almaktadır. İlgili ürün ailesinin genel kataloğunda "Braking Resistors" olarak arama yaptığımızda frenleme direnci bilgilerinin yer aldığı tablolara hangi sayfada ulaşabileceğimizi görmekteyiz. 

 

ATV930D30N4 referansımız üzerinden örnekleyecek olursak, Google'a veya SE.com'daki arama çubuğuna ürün referansını yazdığımızda web sitemizdeki ürün sayfasına ulaşıyoruz. Burada yer alan "Catalogue" kısmına tıklayarak ürün kataloğunun PDF'ini açabiliyor&indirebiliyoruz. 

 

 

target=_blankhttps://www.se.com/ww/en/product/ATV930D30N4/variable-speed-drive%2C-atv930%2C-30kw%2C...

atv930_1.PNG

 

Açılan ürün kataloğunda "Braking Resistors" olarak arama yaptığımızda ilgili tabloya ulaşabiliyoruz. Bu tabloda da sol tarafta belirtilen ürün referanslarına göre söz konusu sürücüde kullanılması gereken frenleme direncinin ohmaj ve güç değerini görmekteyiz. Örnek olarak verdiğim referans için aşağıda link'ini paylaştığım kataloğun 58. sayfasında ağır şart uygulamalarda kullanılması gereken frenleme direnci değerleri tablosu yer alıyor. 

 

target=_blankhttps://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=Catalog+...

 

atv930_3.PNG

 

Sürücü modeli farketmeksizin tüm sürücülerimiz için bu şekilde frenleme direnci bilgilerine ulaşılabilir. 

 

 

 

Saygılarımla,

Burak SIRMA


Accepted Solutions
ozgurturkel
Lt. Commander Lt. Commander
Lt. Commander
0 Likes
0
1429

Re: Altivar Serisi Sürücüler için Frenleme Direnci Bilgileri

Bu seçimler içinbir excell dosyası gibi birşey var mıdır?

See Answer In Context

Tags (1)
2 Replies 2
Katharina
Cadet
0
1534

Re: Altivar Serisi Sürücüler için Frenleme Direnci Bilgileri

keep the common bus. energy has to go somewhere. In the case of the dynamic brake resistors it is converting it into heat. So you could run at 100% and just up-size the resistors to handle the load or you could keep the common bus and it will transfer any excess energy to the drives that can use it.

Tags (2)
ozgurturkel
Lt. Commander Lt. Commander
Lt. Commander
0 Likes
0
1430

Re: Altivar Serisi Sürücüler için Frenleme Direnci Bilgileri

Bu seçimler içinbir excell dosyası gibi birşey var mıdır?

Tags (1)