Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84521members
353754posts

ATS48 MOTOR YOL VERMEDE MOTOR İLK KALKIŞTA SCF HATASI VE TERMİK ATMA HATASI

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Solved
EMRE_AKKAYMAK
Crewman
Crewman

ATS48 MOTOR YOL VERMEDE MOTOR İLK KALKIŞTA SCF HATASI VE TERMİK ATMA HATASI

ATS48 SERİSİ SOFTSTARTER İLE MOTOR YOL VERMEDE ACC SAYARKEN TERMİK ATMA HATASI ALIYORUM.DEĞİŞTİRDİĞİM PARAMETRELER ın 52 ıLT 380 acc 5 thp 30 tls off MOTOR KALKIŞTA 110 AMPER ÇEKİYOR SARGILARINI VE BAĞLANTILARINI KONTROL ETTİK SORUN YOK SOFTSTARTER DA YENİ MOTOR DA YENİ FAKAT MOTORA YOL VEREMİYORUM.SİSTEMDE 2 ADET SERİ MOTOR VAR 55 KW VE 30 KW SORUN OLAN MOTOR 30 KW CİHAZ SERİSİ ATS48D75Q SİZCE NEDEN OLABİLİR ?


Accepted Solutions
BayramY
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant

Re: ATS48 MOTOR YOL VERMEDE MOTOR İLK KALKIŞTA SCF HATASI VE TERMİK ATMA HATASI

Merhabalar,

Termik atan ATS48 için öncelikle eğer fazla parametre ayarı yapmadıysanız fabrika ayarına dönüp sırayla parametre değişikliği yapalım ki parametrelerin etkilerinden emin olalım. Fabrika ayarına dönmek için:

drC menüsünden "FCS" parametresini "YES" seçerek iki sn basılı tutalım. Gösterge yanıp sönecektir, sonrasında ESC ye basalım, cihaz fabrika ayarına dönecektir.

Set menüsünden "In" parametresinden nominal motor akım değerini girelim.

Sonrasında motorun aşırı yüklenme durumunda cihazın hataya düşmemesi / girişteki termiğin atmaması için aşağıdaki parametreleri sırayla değiştirelim:

- PrO menüsünden tHP ağır şart parametresini 20 yapalım.
- Set menüsünden ACC ivmelenme rampa süresini 25 e kadar arttıralım.
- Set menüsünden t90 başlangıç tork değerini 40 a kadar açalım.
- Set menüsünden ILt akım limit değerini %450 ye kadar arttıralım.

Parametrelerin yer aldığı ilgili dökümana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.se.com/tr/tr/download/document/1494409/

İyi çalışmalar.

See Answer In Context

Tags (1)
2 Replies 2
BayramY
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant

Re: ATS48 MOTOR YOL VERMEDE MOTOR İLK KALKIŞTA SCF HATASI VE TERMİK ATMA HATASI

Merhabalar,

Termik atan ATS48 için öncelikle eğer fazla parametre ayarı yapmadıysanız fabrika ayarına dönüp sırayla parametre değişikliği yapalım ki parametrelerin etkilerinden emin olalım. Fabrika ayarına dönmek için:

drC menüsünden "FCS" parametresini "YES" seçerek iki sn basılı tutalım. Gösterge yanıp sönecektir, sonrasında ESC ye basalım, cihaz fabrika ayarına dönecektir.

Set menüsünden "In" parametresinden nominal motor akım değerini girelim.

Sonrasında motorun aşırı yüklenme durumunda cihazın hataya düşmemesi / girişteki termiğin atmaması için aşağıdaki parametreleri sırayla değiştirelim:

- PrO menüsünden tHP ağır şart parametresini 20 yapalım.
- Set menüsünden ACC ivmelenme rampa süresini 25 e kadar arttıralım.
- Set menüsünden t90 başlangıç tork değerini 40 a kadar açalım.
- Set menüsünden ILt akım limit değerini %450 ye kadar arttıralım.

Parametrelerin yer aldığı ilgili dökümana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.se.com/tr/tr/download/document/1494409/

İyi çalışmalar.

Tags (1)
EMRE_AKKAYMAK
Crewman
Crewman

Re: ATS48 MOTOR YOL VERMEDE MOTOR İLK KALKIŞTA SCF HATASI VE TERMİK ATMA HATASI

Yardımlarınız için teşekkürler Bayram Bey bahsettiğiniz gibi denedim sorun çözüldü. @BayramY 

Tags (1)