Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84574members
353847posts

Adequação dos MINIDISJUNTORES PARA A NORMA 60947-2

Expert on Demand for Standards & Regulations

Larissa.Pimenta
Cadet
Cadet
0 Likes
1
121

Adequação dos MINIDISJUNTORES PARA A NORMA 60947-2

Olá, bom dia.

Onde consigo uma documentação que comprove a adequação dos minidisjuntores Schneider à norma 60947-2 principalmente quanto à de curto-circuito suportavel à 220V?

Tags (1)
1 Reply 1
fabioribeiro
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
0
113

Re: Adequação dos MINIDISJUNTORES PARA A NORMA 60947-2

Olá

 

Larissa.Pimenta, hoje os disjuntores fabricados que atendem a norma 60947-2 são modelos cuja características de fabricação, estabelecido pela norma citada, atendem aplicações industriais com manuseio por pessoas qualificadas e, uma série de características que vão de encontro para a aplicação predial médio/grande porte e indústrias.

Para se ter uma ideia, os disjuntores Schneider que atendem a essa norma são, à citar alguns modelos: Acti9, EZC, MTZ, NT,NW, etc. Me deixe saber se houverem mais dúvidas.

Fabio Arnaldo Ribeiro
Consultor Técnico
Tags (1)