Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84255members
353353posts

UPS untuk OT Panel

Expert on Demand for Healthcare

Yulianti
Crewman
Crewman
0 Likes
1
140

UPS untuk OT Panel

Dear @FerryKurniawan @HelvinHermanT ,

 

Untuk menentukan type design UPS sebagai back up power pada OT Panel, baiknya design UPS di design dengan centralized atau masing2 di tiap OT Panel ?

 

Terima kasih

 

@Widiyatmoko @reinierliman 

 

Labels

 

Indonesia 

 

 

Tags (1)
1 Reply 1
FerryKurniawan
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
0
125

Re: UPS untuk OT Panel

Kedua desain: centralized / terpusat maupun decentralized di masing2 ruang OK memiliki kelebihan dan kekurangannya masing2.

 

Untuk sistem UPS berbasis centralized memiliki kapasitas back-up time yang lebih besar dari yang tertulis di kertas jika tidak semua ruang operasi digunakan secara bersamaan (berdasarkan informasi dari para dokter bedah, jarang sekali semua ruang operasi dipakai bersamaan setiap waktu). Misal UPS centralized berkapasitas 200 kVA dengan back-up time 15 menit yang mencakup 4 ruang operasi, akan memiliki back up time yang lebih lama dari 15 menit jika hanya 1-2 ruangan yang dipakai pada saat itu. Yang perlu diperhatikan adalah desain sistem yang harus dibuat redundant ie. N+1 agar resiko saat sistem centralized UPS ini gagal berfungsi dapat dihindari / diminimalisasi.

 

Untuk sistem UPS berbasis dedicated / decentralized tentunya tidak memiliki resiko sebesar centralized UPS saat ada kejadian gagal fungsi. UPS yang bermasalah akan terlokalisir dan tidak akan berdampak terhadap sistem UPS di ruangan operasi yang lain.

 

Jadi sebagai kesimpulan, mungkin saya dapat menyarankan untuk rumah sakit dapat menggunakan UPS terpusat untuk melindungi beban kritis seperti penerangan darurat, terutama karena lebih mudah untuk menghubungkan semua sirkuit penerangan ke UPS yang sama. Namun untuk setiap ruang bedah atau MRI untuk memiliki UPS khusus sendiri karena area ini sangat penting, Anda tidak ingin mengambil risiko semuanya tanpa daya jika terjadi kegagalan UPS terpusat.

Tags (2)