Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84362members
353550posts

Type of Grounding System for Hospitals

Expert on Demand for Healthcare

reinierliman
Crewman
Crewman
0 Likes
2
224

Type of Grounding System for Hospitals

@FerryKurniawan @HelvinHermanT 

 

What type of grounding system usually use in Hospitals? Could you give the suggestion for this..

 

 

Thanks..

 

@Widiyatmoko @Yulianti 

Tags (1)
2 Replies 2
HelvinHermanT
Captain Captain
Captain

Re: Type of Grounding System for Hospitals

Hi Pak,

 

Menurut Standar Instalasi PUIL pada SNI 0225-7-710:2020 Persyaratan umum instalasi listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-710: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis

 

Bisa dilihat pada bagian  710.312.2 (Halaman 4) :

 

==============================================

710.312.2 Jenis sistem pembumian
Sistem TN-C tidak diizinkan dalam lokasi medis dan gedung medis setelah panel distribusi utama.

===============================================

 

Pembumian puil medis.jpg

 

Tags (1)
FerryKurniawan
Ensign Ensign
Ensign

Re: Type of Grounding System for Hospitals

Ada dua jenis pembumian yang diperhitungkan dalam standar Peraturan Menteri Kesehatan No. 2306 tahun 2011 sbb:

 

1. Sistem TN

 

Sistem daya TN mempunyai satu titik yang dibumikan langsung pada sumber, BKT instalasi dihubungkan ke titik tersebut melalui konduktor proteksi. Tiga jenis sistem TN dipertimbangkan sesuai susunan konduktor netral dan proteksi, sebagai berikut:

  1. Sistem TN-S, digunakan konduktor proteksi yang terpisah pada seluruh sistem
  2. Sistem TN–C-S, fungsi konduktor netral dan konduktor proteksi digabungkan dalam konduktor tunggal pada sebagian sistem
  3. Sistem TN-C dengan fungsi konduktor netral dan konduktor proteksi digabungkan dalam satu konduktor tunggal di seluruh sistem

sistem TN.JPG

2. Sistem IT

 

Sistem daya IT mempunyai semua bagian aktif diisolasi dari bumi atau satu titik dihubungkan ke bumi melalui impedans. BKT instalasi listrik dibumikan secara independen atau secara kolektif atau ke pembumian sistem.

 

sistem IT.JPG

Tags (1)