Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84382members
353567posts

Selamlar, PM1200 analizör de ekranda ‘’LOCK’’ yazmaktadır ne demek? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Saygılarımla

Elektrik Tasarım Dağıtım ve Uygulama Çözümleri

Bu forumun amacı elekrik tasarım, dağıtım ve uygulama çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. Sorularınızı bu forumda teknik uzmanlarımıza sorabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Proje Tasarım Ofisleri, Pano Üreticileri ve Müteahhitler olmak üzere, elekrik dağıtımı alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz

Solved
b_sarikatipoglu
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
0 Likes
1
584

Selamlar, PM1200 analizör de ekranda ‘’LOCK’’ yazmaktadır ne demek? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Saygılarımla

 
Tags (1)

Accepted Solutions
Vildan_Guner
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
0
577

Re: Selamlar, PM1200 analizör de ekranda ‘’LOCK’’ yazmaktadır ne demek? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Saygılarımla

Merhaba,

 

Ekran ‘’LOCK’’ yazması  ekranın kilitlendiği anlamına gelir  2 saniye süre ile aynı anda ‘’ < > ’’ tuşlarına bastığımız zaman ekranda ‘’UNLOCK’’ yazacak ve menüde gezinmeye izin verecek.  

 

Saygılarımla,

Vildan Guner Ayvaz
Panel Builders and Contractors Channel Marketing Leader

See Answer In Context

Tags (1)
1 Reply 1
Vildan_Guner
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
0
578

Re: Selamlar, PM1200 analizör de ekranda ‘’LOCK’’ yazmaktadır ne demek? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Saygılarımla

Merhaba,

 

Ekran ‘’LOCK’’ yazması  ekranın kilitlendiği anlamına gelir  2 saniye süre ile aynı anda ‘’ < > ’’ tuşlarına bastığımız zaman ekranda ‘’UNLOCK’’ yazacak ve menüde gezinmeye izin verecek.  

 

Saygılarımla,

Vildan Guner Ayvaz
Panel Builders and Contractors Channel Marketing Leader
Tags (1)