Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84455members
353661posts

METSEPM5340 enerji analizörü TCP/IP ethernet iletişimi nasıl yapılıyor?

Elektrik Tasarım Dağıtım ve Uygulama Çözümleri

Bu forumun amacı elekrik tasarım, dağıtım ve uygulama çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. Sorularınızı bu forumda teknik uzmanlarımıza sorabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Proje Tasarım Ofisleri, Pano Üreticileri ve Müteahhitler olmak üzere, elekrik dağıtımı alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz

Solved
Vildan_Guner
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
1
494

METSEPM5340 enerji analizörü TCP/IP ethernet iletişimi nasıl yapılıyor?

 
Vildan Guner Ayvaz
Panel Builders and Contractors Channel Marketing Leader
Tags (1)

Accepted Solutions
Berna_Keles
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
0
491

Re: METSEPM5340 enerji analizörü TCP/IP ethernet iletişimi nasıl yapılıyor?

Merhaba, 

 

PM5340 yalnızca Ethernet iletişimi olan bir sayaçtır. Bir kullanıcı aygıt kayıtlarını okumak isterse, cihaz kimliği 255'e ayarlanır. Modbus TCP protokolüyle iletişim kurarken TCP paketlerini adreslemek için IP adresini kullanıyoruz ancak uygulama seviyesinde seri iletişimdeki paketler ile aynı olan Modbus paketlerini aktarıyoruz, yani kimlik de gerekli.   PM5340 durumunda, kimliği ayarlanabilir olmadığını fark ettiğiniz için donanım yazılımında sabit kodlanmış ve 255'dir. Böylece iletişim kurmak için PM 255 numaralı kimliğe gönderilen istek beklemektedir.   Öte yandan, seri ağda her cihazın farklı bir kimliği olduğundan (ve Ethernet tarafında birden fazla PM kullanıyor olabilirsiniz), her cihazı başka bir kimliğe (yerel kimlik) eşleyebilirsiniz. Yerel kimlik, Ethernet ağı üzerindeki bir aygıtla iletişim kurmak için seri ağıdaki aygıtlar tarafından kullanılacaktır. Uzak kimliği, ağ geçidinin Modbus TCP paketinde kullanacağı kimliği olacaktır (ve daha önce PM5340 için belirttiğimiz gibi 255'tir).  

 

İyi çalışmalar

See Answer In Context

Tags (1)
1 Reply 1
Berna_Keles
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
0
492

Re: METSEPM5340 enerji analizörü TCP/IP ethernet iletişimi nasıl yapılıyor?

Merhaba, 

 

PM5340 yalnızca Ethernet iletişimi olan bir sayaçtır. Bir kullanıcı aygıt kayıtlarını okumak isterse, cihaz kimliği 255'e ayarlanır. Modbus TCP protokolüyle iletişim kurarken TCP paketlerini adreslemek için IP adresini kullanıyoruz ancak uygulama seviyesinde seri iletişimdeki paketler ile aynı olan Modbus paketlerini aktarıyoruz, yani kimlik de gerekli.   PM5340 durumunda, kimliği ayarlanabilir olmadığını fark ettiğiniz için donanım yazılımında sabit kodlanmış ve 255'dir. Böylece iletişim kurmak için PM 255 numaralı kimliğe gönderilen istek beklemektedir.   Öte yandan, seri ağda her cihazın farklı bir kimliği olduğundan (ve Ethernet tarafında birden fazla PM kullanıyor olabilirsiniz), her cihazı başka bir kimliğe (yerel kimlik) eşleyebilirsiniz. Yerel kimlik, Ethernet ağı üzerindeki bir aygıtla iletişim kurmak için seri ağıdaki aygıtlar tarafından kullanılacaktır. Uzak kimliği, ağ geçidinin Modbus TCP paketinde kullanacağı kimliği olacaktır (ve daha önce PM5340 için belirttiğimiz gibi 255'tir).  

 

İyi çalışmalar

Tags (1)