Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84738members
354158posts

METSEPM5340 analizörün haberleşme protokolü nedir, nasıl bağlanır?

Elektrik Tasarım Dağıtım ve Uygulama Çözümleri

Bu forumun amacı elekrik tasarım, dağıtım ve uygulama çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. Sorularınızı bu forumda teknik uzmanlarımıza sorabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Proje Tasarım Ofisleri, Pano Üreticileri ve Müteahhitler olmak üzere, elekrik dağıtımı alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz

Solved
Vildan_Guner
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
2
975

METSEPM5340 analizörün haberleşme protokolü nedir, nasıl bağlanır?

 
Vildan Guner Ayvaz
Panel Builders and Contractors Channel Marketing Leader
Tags (1)

Accepted Solutions
Berna_Keles
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
1
970

Re: METSEPM5340 analizörün haberleşme protokolü nedir, nasıl bağlanır?

Merhaba, 

 

PM5340 yalnızca Ethernet iletişimi olan bir sayaçtır. Bir kullanıcı aygıt kayıtlarını okumak isterse, cihaz kimliği 255'e ayarlanır. Modbus TCP protokolüyle iletişim kurarken TCP paketlerini adreslemek için IP adresini kullanıyoruz ancak uygulama seviyesinde seri iletişimdeki paketler ile aynı olan Modbus paketlerini aktarıyoruz, yani kimlik de gerekli.  

 

Saygılarımla 

See Answer In Context

Tags (1)
huseyinb
Lt. Commander Lt. Commander
Lt. Commander
0 Likes
0
923

Re: METSEPM5340 analizörün haberleşme protokolü nedir, nasıl bağlanır?

Ek olarak PM5340 (MID destekli versiyonu için PM5341) Bacnet/IP desteklemektedir. Bacnet/IP protoku genellikle Bina Yönetim Sistemlerinde tercih edilen bir protokoldür.

 

Kurulum ve bağlantılar için yararlanabileceğiniz döküman ektedir.

Hüseyin Bayram

See Answer In Context

Attachments
Tags (1)
2 Replies 2
Berna_Keles
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
1
971

Re: METSEPM5340 analizörün haberleşme protokolü nedir, nasıl bağlanır?

Merhaba, 

 

PM5340 yalnızca Ethernet iletişimi olan bir sayaçtır. Bir kullanıcı aygıt kayıtlarını okumak isterse, cihaz kimliği 255'e ayarlanır. Modbus TCP protokolüyle iletişim kurarken TCP paketlerini adreslemek için IP adresini kullanıyoruz ancak uygulama seviyesinde seri iletişimdeki paketler ile aynı olan Modbus paketlerini aktarıyoruz, yani kimlik de gerekli.  

 

Saygılarımla 

Tags (1)
huseyinb
Lt. Commander Lt. Commander
Lt. Commander
0 Likes
0
924

Re: METSEPM5340 analizörün haberleşme protokolü nedir, nasıl bağlanır?

Ek olarak PM5340 (MID destekli versiyonu için PM5341) Bacnet/IP desteklemektedir. Bacnet/IP protoku genellikle Bina Yönetim Sistemlerinde tercih edilen bir protokoldür.

 

Kurulum ve bağlantılar için yararlanabileceğiniz döküman ektedir.

Hüseyin Bayram
Attachments
Tags (1)