Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84599members
353869posts

Elbilsladdare i parkeringsgarage

Eldistribution & Fastighetsautomation

Detta är ett svenskt forum där du kan få svar på dina frågor av experter inom eldistribution, digitalisering & fastighetsautomation. Här kan du också diskutera dina erfarenheter med branschkollegor.

TobiasTS
Crewman Crewman
Crewman

Elbilsladdare i parkeringsgarage

Hur stor del av ett publikt parkeringsgarage bör man utrusta med laddboxar? 10%? 20% kanske? Vi går ju en tid till mötes där fler och fler använder elbil/hybrider.

Och bör man montera laddboxar med fast kabel eller ska bilägarna se till att alltid ha en kabel med sig?

1 Reply 1
TSKAB
Crewman
Crewman

Re: Elbilsladdare i parkeringsgarage

Bygger man med Canalis och boxar på den så får man en väldigt flexibel lösning och kan på ett enkelt sätt 

bygga ut systemet och tex hoppa över ett par platser om man skulle vilja.

I det scenariot finns tex hyres garage där alla inte vill vara med till att börja med, jmf stadsnätens utbyggnad av fiber.

 

Gällande sladd eller inte är det min erfarenhet att det beror på om dom får vara kvar eller blir stulna, att ta bort kopplingsstället 

i boxen ter sig positivt men det avgörs ju av om våra långfingrade vänner låter sladden vara. På platser med fasta kunder är det i mitt tycke positivt  att man slipper släpa fram sladden och sedan packa den

 

// CE

Tags (1)