Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84828members
354282posts

Comment visualiser les plastrons de finition ?

Archives: Power Distribution

Solved
Esperanto
Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
1
381

Comment visualiser les plastrons de finition ?

Comment faut-il faire pour visualiser les plastrons de finition ?

Tags (1)

Accepted Solutions
Colombe
Crewman Crewman
Crewman
0 Likes
0
200

Re: Comment visualiser les plastrons de finition ?

Cliquez sur le bouton "Vue avec les plastrons" dans le menu de droite de la face avant. Pour changer de vue, sélectionnez un autre mode de vue. Pour l'instant, il n'est pas possible de modifier la dimension des plastrons de finition.

 

 
 

Captureecrancommauté.PNG

See Answer In Context

Tags (1)
1 Reply 1
Colombe
Crewman Crewman
Crewman
0 Likes
0
201

Re: Comment visualiser les plastrons de finition ?

Cliquez sur le bouton "Vue avec les plastrons" dans le menu de droite de la face avant. Pour changer de vue, sélectionnez un autre mode de vue. Pour l'instant, il n'est pas possible de modifier la dimension des plastrons de finition.

 

 
 

Captureecrancommauté.PNG

Tags (1)