Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84484members
353706posts

Magelis GTU

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

DrivekaSupport
Crewman
Crewman
0 Likes
1
392

Magelis GTU

Добрый день!

Появился вопрос по панели Magelis GTU (HMIG5U2), в течении рабочей смены на заводе создаётся лог событий, который необходимо сохранять в файл раз в 12 часов и очищать. По сохранению всё понятно, т.к. на Youtube есть обучающие видео, но вот с очисткой лога - сложнее. Если находится на панели с окном лога, то там можно создать кнопку очистки, либо в самом объекте лог есть кнопка очистки. Если же выполнять сохранение из Actions, то там нет раздела работы с логами.

Подскажите, как правильно организовать описанный алгоритм?

Tags (1)
1 Reply 1
AlekseyV
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
0
255

Re: Magelis GTU

Не совсем уверен, что правильно Вас понял, но в Vijeo Designer для каждой группы событий или тревог можно настроить слово управление, привязав к нему какую-нибудь внутреннюю переменную:

 

ControlVar.PNG

Записав единицу в 4 бит этой переменной или записав внеё значение 16 можно удалить все файлы, относящиеся к этой группе:

contvardel.PNG

Эту переменную естественно можно использовать в Action.

Tags (1)