Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84588members
353854posts

Citect Historian - Информация о жизненном цикле продукта

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

olga_yashina
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
0
328

Citect Historian - Информация о жизненном цикле продукта

Программное обеспечение Citect Historian завершает свой жизненный цикл, новые версии и обновления для него не выпускаются. Ограниченная техническая поддержка продукта Citect Historian действует до 31 декабря 2024 года.

 

Заказ Citect Historian для всех новых систем перестанет быть возможным с 31 августа 2021 года. При этом, существующие системы с Citect Historian можно расширять в пределах доступных лицензий (на том же Site ID) до 31 декабря 2024 года. Стоимость расширения и добавления новых лицензий предоставляется по индивидуальному запросу в Центр поддержки Клиентов с предоставлением Site ID существующей системы.    

 

Для новых систем рекомендуется приобретать программный продукт AVEVA Historian (ранее Wonderware), который совместим со всем предложением SCADA от компании AVEVA, в то числе с Plant SCADA (ранее - Citect). Продукт AVEVA Historian доступен для заказа через АО «Шнейдер Электрик».

 

Кроме того, до 31 декабря 2021 года действуют специальные условия для клиентов, которые рассматривают переход с Citect Historian и Vijeo Historian на AVEVA Historian. Ценовое предложение формируется по индивидуальному запросу с предоставлением Site ID существующей системы. Стоимость перехода зависит от размера существующей системы Citect/Vijeo Historian и наличия действующего сертификата Customer First.  Обязательным условием спецпредложения является приобретение заказчиком нового сертификата на техническую поддержку Customer First на 1 календарный год.

 

 valeria.ziganshina@se.com

Tags (3)