Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84752members
354180posts

Шаблоны объектов в EcoStruxure Machine SCADA Expert

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

Solved
m30
Ensign
Ensign
0 Likes
2
965

Шаблоны объектов в EcoStruxure Machine SCADA Expert

Можно ли в EcoStruxure Machine SCADA Expert создавать шаблоны объектов типа джинов в Vijeo Citect? Где посмотреть мануал на эту тему?

Tags (1)

Accepted Solutions
AlekseyV
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
1
962

Re: Шаблоны объектов в EcoStruxure Machine SCADA Expert

В фсршту SCADA у нас нет функций genie и supergenie, как в Citect Scada.
В следующей версии EMSE  2020 у нас появилася новая функция «Industrial Graphics», который предназначен для настройки объектов.
Также в этой и предыдущих версиях в качестве обходного пути вы можете использовать связанные символы, чтобы создать только 1 объект со всеми переменными, а затем просто изменить специфичные теги.
В приложении вы найдете пример проекта и видеофайл.
Более подробную информацию вы найдете в руководстве пользователя Machine SCADA.

See Answer In Context

Attachments
Tags (1)
2 Replies 2
AlekseyV
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
1
963

Re: Шаблоны объектов в EcoStruxure Machine SCADA Expert

В фсршту SCADA у нас нет функций genie и supergenie, как в Citect Scada.
В следующей версии EMSE  2020 у нас появилася новая функция «Industrial Graphics», который предназначен для настройки объектов.
Также в этой и предыдущих версиях в качестве обходного пути вы можете использовать связанные символы, чтобы создать только 1 объект со всеми переменными, а затем просто изменить специфичные теги.
В приложении вы найдете пример проекта и видеофайл.
Более подробную информацию вы найдете в руководстве пользователя Machine SCADA.

Attachments
Tags (1)
m30
Ensign
Ensign
0 Likes
0
886

Re: Шаблоны объектов в EcoStruxure Machine SCADA Expert

Алексей, поясните пожалуйста пару моментов.

1. В архиве видеофайла не оказалось

2. Смотрю пример из архива и не могу понять. Например, из окна Main по кнопке Pump1 вызываем окно  "Motor FacePlate" со свойством optStrMnemonicList = "Pump1", а по кнопке Pump2 - со свойством optStrMnemonicList = "Pump2".

И я не могу найти где привязываются нужные переменные к текущему окну. К примеру, как система понимает, что при вызове окна со свойством "Pump1" кнопки должны менять состояние переменных ResetPump_1, StartPump_1, StopPump_1? А при вызове окна со свойством "Pump2" кнопки должны менять состояние переменных ResetPump_2, StartPump_2, StopPump_2?

Где происходит привязка переменных xxx_1 к свойству optStrMnemonicList = "Pump1"? Покажите пожалуйста! Никак не пойму

Tags (1)