Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84855members
354323posts

Промоакция от Шнейдер Электрик

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

DariaButeykisSE
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
3
975

Промоакция от Шнейдер Электрик

Хотите идти в ногу со временем?

Примите участие в развитии Форума по промышленной автоматизации вместе с нами!

 

Делитесь экспертным мнением, помогайте другим решать сложные технические задачи, получайте ответы на собственные вопросы, расширяйте круг контактов и получите ценные призы от Schneider Electric!

 

Опубликуйте не менее 50 сообщений на Форуме по промышленной автоматизации. В зачет идут адекватные ответы на вопросы, реальные технические вопросы и описания проектов или решений. Первые 3 участника с наивысшей активностью получат планшет.

 

Даты проведения: с 29 января по 17 марта 2021 года.FB_Exchange.jpg

 

3 Replies 3
S_Stolyarov
Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
2
959

Re: Промоакция от Шнейдер Электрик

@DariaButeykisSE ,

 

Подскажите, не совсем понятно, считаются только посты конкретно на этом форуме или в целом на портале?

Tags (1)
DariaButeykisSE
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
1
958

Re: Промоакция от Шнейдер Электрик

Добрый день, считаются посты, комментарии и вопросы на форуме

Tags (1)
m30
Ensign
Ensign

Re: Промоакция от Шнейдер Электрик

Спасибо 🙂

Tags (1)