Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84532members
353783posts

Программирование в Schneider Modicon M221

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

Solved
razorqhex
Crewman
Crewman
0 Likes
2
1001

Программирование в Schneider Modicon M221

Всем привет. Дали мне новый проект, написать фильтр на ПЛК от Шнайдера.
Программирование происходит блоками в программе Machine Expert Basic

 

Очень прошу помощи, так как с этим я сталкиваюсь впервые.

 

Первое что мне нужно сделать в задании, это открыть краны 9 и 1, набирать воду до верхнего уровня, и когда верхний уровень будет достигнут - краны 9 и 10 закрыть

.

Я сконфигурировал дискреты I9 - кран 9 и I10 - кран 10, верхний уровень дискрета I0

 

Никакого таймера здесь не нужно. При запуске ПЛК мне нужно открывать краны 9 и 10, потом когда придёт дискрета верхнего уровня, послать в дискреты кранов 9 и 10 значение 0, но вот логику понять не могу, и прошу помощи на форуме, как это можно сделать, дальше я сам по заданию разберусь

 

Screenshot_2.pngScreenshot_5.png

Пока что выложил вот такую схему, но не понимаю как и куда дальше двигаться.

Tags (1)

Accepted Solutions
AlekseyV
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG

Re: Программирование в Schneider Modicon M221

Управление кранами должно осуществляться через выходы, а не входы, соответственно нужно использовать %Q0.9 и %Q0.10. Для сигнала о достижении верхнего уровня можно использовать, какой-нибудь вход, например %I0.1, и, если нужно отключать краны кода на вход приходит единица, то нужно использовать нормально замкнутый контакт:

 

S_OFF.PNGSw_ON.PNG

See Answer In Context

Tags (1)
2 Replies 2
AlekseyV
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG

Re: Программирование в Schneider Modicon M221

Управление кранами должно осуществляться через выходы, а не входы, соответственно нужно использовать %Q0.9 и %Q0.10. Для сигнала о достижении верхнего уровня можно использовать, какой-нибудь вход, например %I0.1, и, если нужно отключать краны кода на вход приходит единица, то нужно использовать нормально замкнутый контакт:

 

S_OFF.PNGSw_ON.PNG

Tags (1)
razorqhex
Crewman
Crewman
0 Likes
0
983

Re: Программирование в Schneider Modicon M221

Вот спасибо тебе, добрый человек. Счастья и здоровья тебе и твоим родным.

На Qt C++ я бы смог написать такое, но здесь логика программирования немного не схожа с тем, что я сталкивался всю жизнь (по крайней мере для меня)

Спасибо ещё раз 🙂 дальше, я думаю, сам уже 🙂

Tags (1)