Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84488members
353706posts

Подключение панелий оператора по протоколу SoMachine к ПЛК с проектами, разработанными в Machine Expert V1.2.

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

AlekseyV
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG

Подключение панелий оператора по протоколу SoMachine к ПЛК с проектами, разработанными в Machine Expert V1.2.

В новых версиях Machine Expert (V1.2) из соображений безопасности было добавлено шифрование протокола SoMachine, поэтому чтобы подключить панель оператора к ПЛК M241, M251, M262 в настройках драйвера нужно указать логин и пароль. Такая возможность есть в последних версиях Vijeo Designer (он встроен в Machine Expert) и в последнем обновлении EcoStruxure Operator Terminal Expert V3.1 SP1B:

 

SoMachine Protocol Sequrity.JPG

Tags (1)
1 Reply 1
AlekseyV
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG

Re: Подключение панелий оператора по протоколу SoMachine к ПЛК с проектами, разработанными в Machine Expert V1.2.

Ссылка на видео по этотеме:

 

https://youtu.be/vPjCXXWrhVk

 

 

Tags (1)