Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84854members
354318posts

Подключение контроллера M262 к EcoStruxure Machine Advisor

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

Igor_Vasnikhin
Ensign Ensign
Ensign

Подключение контроллера M262 к EcoStruxure Machine Advisor

В прикрепленном файле описан процесс подключения контроллера M262 к облачному сервису EcoStruxure Machine Advisor.

Attachments
Tags (2)
2 Replies 2
SeGo
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
0
1141

Re: Подключение контроллера M262 к EcoStruxure Machine Advisor

не только важно, но и этапно

Tags (1)
Cwtrw
Crewman
Crewman
0 Likes
0
1069

Re: Подключение контроллера M262 к EcoStruxure Machine Advisor

А как подключить М262 к AOA ?

Tags (1)