Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84845members
354302posts

Максимальное количество Modbus устройств

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

Nurmurod
Ensign
Ensign

Максимальное количество Modbus устройств

Всем Привет.

Контроллер TM172PDG28S используется в качестве шлюза Modbus на BACnet, по настройкам BACnet разобрался вопросов пока нет, меня интересует вопрос по количеству Modbus устройств: по правилам протокола можно связать до 31 слейв устройств.

M172 может работать с таким количеством слейв устройств, нету ли ограничение в контроллере на количество читаемых и записываемых регистров?

У кого-нибудь был такой опыт?

Как контроллер себя ведет при таком количестве устройств?

 

Существует ли разница в Объеме памяти в контроллерах M172-28 & M172-42  IOs

Может лучше использовать M172-42 IOs 

 

P.S у меня получается по 20-25 устройств на один контроллер 

Tags (1)
1 Reply 1
AlekseyV
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG

Re: Максимальное количество Modbus устройств

ПЛК M172 поддерживает до 128 посылок по Modbus, ПЛК c последней прошивкой способны опрашивать по 20 регистров в каждой посылке.

Так что можно опросить и 20 устройств, но нужно понимать, что последовательная шина Modbus RTU является медленной и при большом количестве устройств не следует ожидать высокого быстродействия, например, время отклика ПЧ Altivar составляет 100 мс, поэтому в идеальном случае опрос всех 20-ти ПЧ пройдёт за 2 секунды, а на практике это время будет больше.

Память всех M172 организована одинаково, от количества входов/выходов она не зависит.

Tags (1)