Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84573members
353846posts

Контроллер Modicon М172 стал официально русским

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

Sergej_Medvedev
Ensign Ensign
Ensign

Контроллер Modicon М172 стал официально русским

В этом году список локализованного оборудования пополнился линейкой контроллеров Modicon M172!

Продуктовое предложение состоит из 19 референсов.
Контроллеры будут выпускаться на производственной площадке завода «Шнейдер Электрик ЭлектроМоноблок» (Ленинградская обл., г.Коммунар) и поставляться с паспортами, инструкциями по эксплуатации и маркировкой «Сделано в России».
Руководство по программированию и руководство по аппаратной части на русском языке уже доступны на официальном сайте компании ШЭ (se.com/ru).
Все технические и эксплуатационные характеристики локализованного оборудования полностью идентичны  выпускаемым на заводе Eliwell (Италия).
Заказ оригинальных модулей будет доступен в течении нескольких месяцев. 
Далее в России будут продаваться только локализованные версии оборудования.

Запуск продаж локализованного оборудования реализовывается в два этапа.

На первом этапе к заказу уже доступны 9 из 19 референсов (выделены цветом в таблице Приложения 1).

На втором этапе будет добавлена возможность заказа всех референсов (в течении октября 2021).

 

Attachments
Tags (1)