Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84248members
353347posts

Использование BusCoupler TeSys island в качестве системы распределенного Ввода/Вывода.

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

Marat
Crewman Crewman
Crewman

Использование BusCoupler TeSys island в качестве системы распределенного Ввода/Вывода.

Цифровая система управления нагрузками TeSys island это не только пускатели для управления электродвигателями.

С помощью BusCoupler TeSys island легко реализовать решение для организации системы распределенного Ввода/Вывода.

Для этого потребуется BusCoupler TeSys island + модули ввода/вывода . На один BusCoupler можно подключить до 20 модулей ввода/вывода и или пускателей. Связь по Modbus/Ethernet и др. + встренный web-сервер на BusCoupler.

 

Подробнее здесь: TeSys island 

 

В НАЛИЧИИ, на складе. В некторых случаях, в качестве альтернативного решения TM3, можно применять TeSys island.TeSys island - Решение для распределнного ввода_вывода_2.jpgTeSys island - Решение для распределнного ввода_вывода_1.jpg

1 Reply 1
SeGo
Ensign Ensign
Ensign

Re: Использование BusCoupler TeSys island в качестве системы распределенного Ввода/Вывода.

Добрый день. Отличное решение. 

Tags (1)