Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84702members
354081posts

Использование контроллеров М172 в качестве модулей расширения

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

olga_yashina
Ensign Ensign
Ensign

Использование контроллеров М172 в качестве модулей расширения

Контроллеры Modicon M172 — это контроллеры, у которые есть сразу все типы входов/выходов (AI, AO, DI, DO). Помимо этого, в качестве коммуникационных возможностей есть поддержка протоколов Modbus RTU и Modbus TCP (у серии Perfomance). Каждый вход/выход имеет свой уникальный адрес:

 

 

 

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ КОНТРОЛЛЕРА M172

I/O

Адрес

Тип

I/O

Адрес

Тип

I/O

Адрес

Тип

I/O

Адрес

Тип

AI

DI

DO

AO

AI1

8336

INT

DI1

8192

BOOL

DO1

8528

BOOL

AO1

8448

UINT

AI2

8337

INT

DI2

8193

BOOL

DO2

8529

BOOL

AO2

8449

UINT

AI3

8338

INT

DI3

8194

BOOL

DO3

8530

BOOL

AO3

8450

UINT

AI4

8339

INT

DI4

8195

BOOL

DO4

8531

BOOL

AO4

8451

UINT

AI5

8340

INT

DI5

8196

BOOL

DO5

8532

BOOL

AO5

8452

UINT

AI6

8341

INT

DI6

8197

BOOL

DO6

8533

BOOL

AO6

8453

UINT

AI7

8342

INT

DI7

8198

BOOL

DO7

8534

BOOL

 

 

 

AI8

8343

INT

DI8

8199

BOOL

DO8

8535

BOOL

 

 

 

AI9

8344

INT

DI9

8200

BOOL

DO9

8536

BOOL

 

 

 

AI10

8345

INT

DI10

8201

BOOL

DO10

8537

BOOL

 

 

 

AI11

8346

INT

DI11

8202

BOOL

DO11

8538

BOOL

 

 

 

AI12

8347

INT

DI12

8203

BOOL

DO12

8539

BOOL

 

 

 

 

 

Данная таблица применима ко всем контроллерам Modicon M172, даже при отсутствии какой-либо залитой программы. Таким образом можно прочитать состояния любого входа по сети Modbus RTU или Modbus TCP. Либо же подать сигналы управления на выходы контроллера. Это позволяет использовать Modicon M172 в качестве удаленного острова ввода/вывода. Его можно подключить к любому другому контроллеру вместо модулей расширения входов/выходов.

 

Также к Modicon M172 можно подключить до 12 модулей расширения входов/выходов TM172E** по внутренней CAN шине. Написав в контроллере небольшую программу опроса входов/выходов данных модулей, можно увеличить количество сигналов на получившемся удаленном острове.

 

sergej.medvedev@se.com 

Tags (1)
2 Replies 2
AlekseyV
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG

Re: Использование контроллеров М172 в качестве модулей расширения

В ленейке ПЛК M171/2 есть ещё и замечательный модуль TM171EP27R.

Модуль расширения TM171EP27R, можно использовать с другими ПЛК Schneider Electric, например M241, или со сторониими ПЛК, подключив его по шине CANOpen, для этих модулей есть EDS файл, путь к файлу:

 

C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\EcoStruxureMachineExpertHVAC\Catalog\FreeEvolutionEXP\EDS

 

Этот модуль можно подключить и по шине Modbus RTU, адреса регистров:

TM171EP27R_IO_mapping.PNG

Attachments
Tags (1)
Marat
Crewman Crewman
Crewman

Re: Использование контроллеров М172 в качестве модулей расширения

Использование BusCoupler TeSys island в качестве системы распределенного Ввода/Вывода.

 

В линейке TeSys есть еще одно решение для организации системы распределенного Ввода/Вывода - это TeSys island.

Для этого потребуется BusCoupler TeSys island + модули ввода/вывода . На один BusCoupler можно подключить до 20 модулей ввода/вывода и или пускателей. Связь по Modbus/Ethernet и др. + встренный web-сервер на BusCoupler.

 

Подробнее здесь: TeSys island 

 

TeSys island - Решение для распределнного ввода_вывода_2.jpgTeSys island - Решение для распределнного ввода_вывода_1.jpg