Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84532members
353783posts

Запуск усовершенствованного модуля RTU BMENOR2200H

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

DariaButeykisSE
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
0
511

Запуск усовершенствованного модуля RTU BMENOR2200H

Рады сообщить о запуске новой функциональности усовершенствованного модуля RTU BMENOR2200H. Для модуля разработана новая внутренняя операционная система версии SV2.01.

 

Модуль BMENOR2200H применяется с ПЛК M580 и является встраиваемым модулем RTU, совместимым с платформой ввода/вывода Х80.

 

Основные изменения коснулись поддержки протокола IEC60870-5-104, процессоров M580 с горячим резервированием и автономных процессоров M580 Safety.

 

Благодаря обновленной прошивке SV2.01 модуль BMENOR2200H стал поддерживать дополнительные протоколы и функции в дополнение к существующей в версии SV1.0 функциональности:

  • DNP3 NET сервер, с поддержкой SAv2/5 (SV1.0)
  • DNP3 NET клиент, с поддержкой SAv2/5 (SV1.0)
  • IEC60870-5-104 сервер, с поддержкой горячего резервирования (SV2.01)
  • IEC60870-5-104 клиент (SV2.01)
  • TLS для DNP3/IEC60870-5-104 (самозаверяющий или подтвержденный сертификатом) (SV2.01)
  • Modbus TCP сервер (локальный) (SV1.0)
  • Modbus TCP клиент  (SV1.0)
  • HTTPS сервер для веб страниц (SV1.0)
  • SNTP клиент  (SV1.0)
  • SNMP агент (SV1.0)
  • Системный лог (SV1.0)

 

55.jpg

 

 

Рис. 1. Варианты архитектур с применением RTU модуля BMENOR2200H

 

 

Где скачать новую прошивку и Hotfix?

BMENOR2200H работает под управлением Control Expert версии 15.

  • Для полноценной работы необходимо установить Hotfix «ControlExpert_V150_HF_BMENOR2200H»

https://www.se.com/ww/en/download/document/ControlExpert_V150_HF_NOR2200H/

  • Новая прошивка доступна на сайте (нажать Software and Firmware)

https://www.se.com/ww/en/product/BMENOR2200H

Tags (3)