Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84588members
353854posts

Замена модула ввода-вывода для контроллера M251

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

Batko
Ensign
Ensign
0 Likes
2
1067

Замена модула ввода-вывода для контроллера M251

Добрый день.

оборудование на M251 контроллере
нет флешки внутри.
вышел из строя модуль ввода-вывода для температурных датчиков.
нужно заменить модуль.


1. можно выгрузить из контроллера программу и заменить модуль внутри программы и залить обратно ?
2. или как правильно заменить модуль ввода-вывода в данном случае ?

Attachments
Tags (1)
2 Replies 2
S_Stolyarov
Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
1
1050

Re: Замена модула ввода-вывода для контроллера M251

По всей видимости, при загрузке приложения, в контроллер не был загружен файл проекта. В таком случае выгрузить проект с контроллера возможности нет, только сделать полный его образ и загрузить в том же виде в каком он был, только скомпилированное приложение.

 

А зачем вообще это нужно при замене модуля расширения, точно такого же нет в наличии? Точно знаю, что модули с пружинными и винтовыми клеммами взаимозаменяемы и в таком случае конфигурацию контроллера менять не нужно.

Tags (1)
S_Stolyarov
Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
0
1040

Re: Замена модула ввода-вывода для контроллера M251

Спросил в англоязычном блоге, да действительно, если архив программы не загружен в контроллер при прошивке, то восстановить программу из контроллера невозможно, только достать файл приложения, но из него ничего получить не получится, так как это скомпилированное приложение.

Tags (1)